处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

周立功高清网络摄像机解决方案

周立功高清网络摄像机解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-02

【导读】视频监控市场一直是安防行业热闹的子市场,这个市场上活跃着产业链上不同职能的企业。周立功与恩智浦(NXP)半导体合作推出了一款基于ASC884x/ASC885x系列和ASC884xA/ASC885xA系列单芯片解决方案,经测试性能相比其他厂家更为出色,能提供极为清晰的图像。


方案背景

2011年,国内视频监控产业的发展较前几年增长迅速,增长速度达36%,产值规模达600多亿元。在2011年行业发展势头良好的基础上,以及在政策和市场的双重推动下,2012年视频监控市场表现亦不俗,整体市场依然处于快速增长的态势并展现出一些新的迹象。

MS Research(现为HIS的子公司)的报告指出,2014年将成为全球网络视频监视设备销售量超过模拟视频监视设备销售量的分水岭。高清网络摄像机(HD-IPCAM)的优势是巨大的。除了可在世界任何地方通过互联网安全获取实时视频外,它们还实现了质量更高的监视,提供人脸和车牌识别以及其他识别功能,更高的安全性,而所需部署的摄像机数量也更少。

原理简介

恩智浦半导体(NXP)推出ASC884x/ASC885x系列和ASC884xA/ASC885xA系列单芯片解决方案,此方案专门针对高清实时网络摄像机(HD-IPCAM)而设计,提供了网络摄像机所需的功能,可以直接采集从CMOS影像传感器得到的原始数据(raw data)影像,经过影像的优化处理(ISP等)和H.264压缩之后通过千兆以太网接口进行加密网络传输。

此系列产品能够以全高清分辨率(1080p/60)每秒捕捉多达60帧的画面,支持High profile H.264编码,并且功耗低于1.5 W,相比目前市场上的其它解决方案,它具有的功耗和低的码率。另外,依赖其非常灵活、能实现出色低照性能的空间和时间(2D/3D)降噪等先进ISP特性(这对于在宽范围光照条件下工作的监控摄像机而言非常重要)及可编程的边缘增强特性,此方案提供极为清晰的视频图像。


功能框架图

方案特点

先进的ISP,3D降噪,边缘增强,运动自适应de-interlacer等
High Profile H.264编码,并且灵活支持任何分辨率,如2Mpixal@60fps,5Mpixal@60fps
支持MJPEG 1090p@45fps辅助码流
高压缩率下的运动图像品质
支持感兴趣区域编码(ROI)和SVC-T编码
支持标准I2S接口,多种音频codec
支持24bit视频输出,性能1080p@60fps
支持先进的数据加密
600MHz ARM926 CPU
支持SDRAM,DDR-II/III,容量可达2GB
TFBGA封装,484pin,0.65mm管脚间距,15×15mm
低功耗,1080p@60fps时典型功耗为1.3W


采用宽动态范围技术(WDR)获得优异的视频质量

应用场合

IP监控摄像机、视频会议、车载摄像机、DVR(8×D1)、可视门铃对讲、工业视觉。

芯片级解决方案


芯片级解决方案框图

相关资料下载:

高清网络摄像头解决方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次