处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

HTC发布四款Desire手机,使用展讯博通方案

HTC发布四款Desire手机,使用展讯博通方案
来源:精实新闻 时间:2013-12-02
宏达电(2498)在中阶机种市场的态度转为积极,27日一次在台湾发表了4款HTC Desire系列智慧型手机,空机价格大约260~460美元之间,能够把价位相对压低,此次采用的展讯(Spreadtrum)、博通(Broadcom)与高通低价晶片组是重要主因。宏达电在中低价机种的晶片处理器供应链进行大举扩充,主要是为了委外给ODM/JDM厂华宝(8078)、大陆当地手机代工厂而预作准备。
 国内重要的手机ODM厂华宝、华冠(8101)在近期完成了跟宏达电的洽谈,后由华宝出线,取得宏达电2014年中低阶智慧型手机的代工订单,预计明年上半年才能进一步确定出货量。  
  据悉,宏达电一开始的委外ODM代工机种,是设定在专攻大陆内地的电信市场,因此单机价位不高,应该多在250~300美元以下。而未来随着大陆导入4G,手机价格才有提高的机会。  
宏达电委外机种的价格较低,主要是大陆电信商如中国联通(0762.HK)、中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)在采购方面都是采「竞标」模式,找来各家手机厂以价低与均分的模式来释单,因此通常价格、手机订单量都不算太高。例如中国移动一次的300万台手机采购量,很可能是4~6家业者取得,每一家手机品牌厂拿下约40~80万台不等,且通常是价格较低、或是规格相对较好的业者可以拿到相对比重较高的订单。
华宝已经取得宏达电明年在大陆手机的代工单;由于华宝通讯将在2014年正式并入母集团仁宝电脑(2324),而就研发资源来看,并入仁宝的华宝,将还是完整的一个通讯产品事业群,资源上的增加将是来自仁宝原有的制造能力与零件采购优势等;在产能提高之后,增加客户别就成为华宝的重要策略,除了欧美与大陆手机厂之外,争取宏达电成为下游客户是华宝的既定目标,并且在今年底时确定。    
 而ODM的同业华冠通讯,此次则没有顺利成为宏达电的供应链;据悉,主要系华冠2014年也会增加新的客户,而且原本客户也有回升或成长的情况下,只能忍痛放弃争取。      
  宏达电新发表的Desire机种中,以Desire 501采用ST-E U8520双核心处理器为特殊,主要是该晶片组的供应商ST-Ericsson今年已经解散,其股权与蓝牙、数据机Modem技术分别由出资公司STMicroelectronics(意法半导体)、Ericsson(爱立信)买回。据悉,宏达电是在之前吸收了华晶科(3059)的手机研发团队后,才有开发ST-E平台的能力,预料未来应不会再有该平台的机种问世。      
而值得注意的是,价位相对较高的HTC Desire 700 dual sim手机,采用了1.2GHz展讯(Spreadtrum)的Shark四核心处理器。展讯是大陆极力栽培的生产TD-SCDMA网路的处理器业者,今年上半年,展讯占有大陆TD终端市场一半占有率、居于。因此,宏达电在高通、英伟达(NVIDIA)等手机晶片组之外,把展讯晶片组作为优先的供应链,对于接下来的4G时代,有助宏达电切入TD-LTE机种。
HTC Desire 700 dual sim所使用的展讯Shark晶片组,能支持TD/WCDMA网路,让宏达电能为争取中国移动、中国联通的未来手机标案作好因应。        
 而HTC Desire 601 dual sim所采用1.2GHz四核心的Broadcom Java处理器,是目前业界较少采用的处理器方案,也让业界有些意外,但也值得后续观察宏达电在分散晶片组上的策略,是否藉由先熟悉Broadcom晶片组平台,作为未来释出委外订单给大陆手机ODM代工厂的准备。          
  针对宏达电在中阶市场一次发布多款手机、企图心似乎不小的态势;有手机品牌厂认为,在售价500美元以上中高阶机种,预料还是2014年宏达电的主轴,450美元以下的手机预料明年还不容易占HTC营收的3成以上。          
手机品牌同业表示,目前宏达电在中低阶市场应还处于摸索阶段,此是其一开始就将晶片组供应链就作多家分散的重要原因;未来在大陆市场、新兴市场的中价、入门机款上,宏达电还是可能会把供应链「收紧」到1~2家以内,例如在今年3月宣布在第三季解散的ST-Ericsson,未来就不可能再出现在宏达电的供应链之中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次