处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TOSHIBA支撑智慧家庭战略的多样化无线互连方案

TOSHIBA支撑智慧家庭战略的多样化无线互连方案
来源:我爱方案网 时间:2013-11-29

【导读】智慧家庭必须依赖于各种智能电子产品的之间的互连互通性,以保证各个产品不会变成孤岛,因此无线互联成为各大厂商抢夺的领域。在高交会期间,TOSHIBA展示了其无线互连领域的多项解决方案,从中可以折射出其对未来智慧家庭战略的整体思考。

智慧家庭目前是电子行业日益关注的一个概念,这本身得益于近年来各种智能电子产品的发展。但是如果缺少了产品之间的互连互通性,各个智能产品就会变成“孤岛”,令其使用价值大大缩水。因此无线互连成为各大技术厂商聚焦的领域。

在刚刚结束的高交会期间,TOSHIBA集中展示了其的无线互连领域的多项解决方案,

FLASH AIR:拓展WLAN的新玩儿法

WLAN可以说是目前无线互连中应用为广泛的技术。TOSHIBA在此看似传统的领域,提出了一个新的产品概念——FLASH AIR,简言之,就是在传统的FLASH SD存储卡上集成WALN功能,让其可以作为一个热点组织一个WLAN网络,随时随地与其他的智能设备分享信息。这一技术克服了智能设备对于外部3G或WALN网络的依赖,提升信息分享的便利性,能够给用户更好的体验。TOSHIBA的工程师介绍,在下一代的产品中,还会将桥接的功能添加进来,这样FLASH AIR将会成为WLAN网友功能更好的延伸。

图1,采用FLASH AIR的SD卡可以及时与其他职能设备分享信息

NFC:支持主流智能手机市场


在当今的智能手机中,近距离无线通信(NFC)逐渐成为一个标配,在数据互连和安全支付方面,都为智能手机增添了更强的功能性。

TOSHIBA针对NFC安全移动支付推出了NFC控制器T6NE2XBG, 可以支持同时连接至三个不同安全元件(SE),让制造商可以在交易系统的安全元件确定之前设计支持NFC的应用。目前TOSHIBA已经为感应卡和移动支付系统交付了超过4亿件定制化LSI,并且在这一过程中积累的RF技术专业知识已经整合进这款新产品中。


由于可以连接至多达三个安全元件,这确保了TOSHIBA的方案可以满足支付系统运营商的不同需求。同时,该产品整合了一个调整电路,并将每个参数记录至嵌入式EEPROM中,该EEPROM可以支持对每种操作模式(卡模拟、读写器和P2P)和不同的RF调制选项(类型A、B和F)进行调整,因此制造商可以方便地调整支持NFC的设备的RF连接性,以获得支付系统运营商要求的相关认证。

表一,TOSHIBA NFC产品的主要性能

TransferJet:面向未来的近距离无线通信技术

除了对现有的NFC和WLAN等技术的支持,TOSHIBA还致力于开发新型的近距离无线通信标准TransferJet,并推出了符合标准的产品TC35420,该产品采用RF-CMOS工艺无线、数据信号处理、主机接口和存储接口的功能集成在单一芯片上。

与现有的近距离无线传输技术相比,TransferJet具有简单、安全和高速的特点。采用TransferJet,只需将两个设备靠近进行物理接触,文件即可进行自动传输,而不需要进行负复杂的设置、设备配对或使用接入点。同时,由于采用短距离传输,限度地减少了数据泄露的可能性,因此无需采用高难度的安全措施或安装过程。用户可以将其电子产品进行注册,启用TransferJet以识别并连接特定的设备,程度地较少无意识的连接和为授权访问的风险。在传输速度方面,TransferJet的传输速度达375Mbps(物理层速度500Mbps),传输一个小时的电视节目只需要几秒钟时间,同时系统还能够根据周围传输介质的情况进行调整以确保的传输速率。

在TOSHIBA智慧家庭的蓝图中,TransferJet具有广泛的应用场景,如智能手机间的文件共享,或者从智能电视中下载自己喜爱的节目内容。TOSHIBA目前正在着力去打造一个TransferJet的生态系统以加速其的广泛商用。

图2,TransferJet产品的应用场景

显然,通过对于传统的(如WLAN)、新兴的(如NFC)和未来的(如TransferJet)无线互连技术的优化和开发,TOSHIBA正在为其智慧家庭战略提供有力的支撑。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次