来源:EDN China
时间:2012-05-23
尔必达破产提振需求;未来增长将来自超级本、智能手机和平板电脑
据IHS iSuppli公司的DRAM市场追踪报告,一家大型DRAM厂商的退出导致供需趋于平衡,预计今年DRAM市场将部分扭转2011年大幅亏损的局面,并实现营业收入增长。
预计今年DRAM产业营业收入将达到306亿美元,比2011年的296亿美元增长3.3%。尽管看起来增幅很小,但考虑到去年锐减25%,2012年营业收入增长是一个可喜的进展。未来几年整体形势将继续改善,如图所示,未来五年每年DRAM营业收入都将超过300亿美元,这是该市场前所未有的情况。
IHS iSuppli公司认为,今年情况预计好转有些令人意外,尤其是2011年的挑战预示2012年前景黯淡。
缺乏需求是去年面临的主要问题之一,由于价格每况愈下,当年营业收入逐季下滑。问题在于DRAM产能过多,该产业历史上经常受此问题困扰。
去年10月泰国发生洪灾让DRAM产业雪上加霜。洪灾影响了PC出货,而PC是DRAM的传统主要市场。硬盘短缺拖累PC销售,进而削弱了DRAM需求;硬盘短缺意味着PC厂商为存储设备付出更多的成本,导致其DRAM预算变得更少。
但在日本DRAM厂商尔必达记忆体今年2月宣布破产之后,DRAM产业的前景开始好转。尔必达,韩国三星电子和海力士半导体,以及美国美光是主要的几家DRAM厂商。尔必达破产将对该产业的前景产生重大影响,主要是因为它将使DRAM市场摆脱供应过剩局面,在2012年多数时间里处于供应平衡状态。
鉴于这种进展,IHS iSuppli公司现在谨慎乐观地认为,DRAM产业实际上可能已度过下滑阶段,走向复苏。即便尔必达的终结局还不确定,如何处置其资产仍然在协商之中,但预计其它厂商将因尔必达退出而受益,供应重新平衡的迹象让市场受到鼓舞。
此外,预计全球经济环境不会严重恶化,应该会改变近困扰该产业的需求不振局面。
DRAM产业未来几年将持续改善
在超薄PC、智能手机和平板电脑的强劲推动下,预计DRAM产业未来几年将继续稳步扩张。
包括英特尔超级本、苹果MacBook Air和基于ARM的轻量PC在内的超薄PC,将为低功耗DRAM带来充足的新机会,尤其是到2016年超薄PC将占出货量的大多数。在高端超级本方面,预计PC厂商将拥有足够的利润率,可以在其产品中采用LPDDR3 DRAM,从而增加整体DRAM产业的营业收入。2014年LPDDR3将占总体DRAM市场的19%左右。
在智能手机方面,未来五年出货量不断增长加之每部手机的内存容量增加,同样为DRAM描绘出光明前景。今年智能手机的平均DRAM容量将达到5.1Gb,而去年和2010年分别是3.5Gb和2.3Gb。IHS iSuppli公司的数据显示,总体来看,智能手机带来的DRAM净增长相当于2011-2016年复合年度增长率为65%。
预计平板电脑领域的DRAM也将快速增长,2012年平均DRAM含量预计达到8.0Gb,而去年和2010年分别是4.5Gb和2.5Gb。如果把平板电脑出货量增长与DRAM含量增长综合在一起,2011-2016年平板电脑领域的DRAM的复合年度增长率将高达95%,与智能手机和超薄PC共同促进总体DRAM营业收入增长。