处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

立锜科技:将“高效、节能”的LED电源设计进行到底

立锜科技:将“高效、节能”的LED电源设计进行到底
来源:电子工程网 时间:2013-11-28
十八届三中全会后,节能环保成为了打造“升级版”中国经济的一大重点。环保要求越来越急迫,对于置身其中的LED企业来说,这意味着一场挑战。而对于先行者来说,新的游戏规则也许更是机遇。

为应对市场发出的挑战,作为的电源管理IC设计公司,台湾立锜科技在完整的LED电源解决方案方面也进行了长期的研发和积累,致力于为LED行业客户提供多元化且富有竞争力的电源IC产品。近日,立锜科技与其市场合作伙伴大联大云端一起,在深圳马可孛罗好日子酒店宴会厅里,和在座的一千多名 电子研发 工程师共同分享了立锜在LED照明领域的进展和产品资讯,引起了业界极大的反响。


现场来宾众多

立锜科技产品经理廖光彬先生在现场表示,“目前立锜针对LED产品拥有多种驱动方案,其中包括AC/DC LED驱动、智能调光、线性LED驱动、DC/DC LED驱动以及先进的MR-16解决方案。在AC/DC LED驱动方面,立锜拥有交流输入隔离产品和交流输入非隔离产品,如RT7302、RT7304,以及应用于小型灯泡不需要高功率因素的RT8458A/RT8468A方案和应用于小型灯泡不需要高功率因素,但需要隔离的RT8458A/RT8468A方案。”

除此之外,据记者了解,Richtek的AC/CC高功率因素双路电源RT7300+RT845可应用于各种类型的要求高性能的LED照明产品之中,其优势在于双路电源应用的效率极高,输出电流纹波小,通用输入的LED电流非常准确,功率因素非常高和总谐波失真较低,支持很宽输出电压范围相同的模块,支持无负载保护。

在线性LED驱动方案方面,立锜推出RT7320可编程电流调节器和LED驱动,其为非高功率因素(PF)应用或带有额外的7-10欧姆电阻且PF>0.7的应用而设计的,可操作电压范围广,涵盖110VAC,220VAC或更低电压的直流电。RT7320无输出电流纹波,以避免在数字视频设备上出现黑色条纹。RT7320是简易可编程LED电流,没有任何多余的成分,同时拥有热平衡保护,且无电源延时,没有电磁干扰(EMI)问题。

同为线性LED驱动方案的RT7321/A (2P2S)多层管柱线性LED驱动,是立锜专利。RT7321的额定输入压电为220V交流,RT7321A的额定输入电压为110V交流。RT7321结构简单,没有任何电容,高功率因数>0.9,相比纯串行解决方案,LED利用率高出约16%(可节省16%的LED)。

简而言之,立锜的线性LED驱动方案实现了低的系统成本下的小尺寸和高可靠性,且易于设计,便于生产。

在DC/CC LED驱动器方面,立锜产品包括RT8463和RT8462方案。RT8463可应用于GPS、便携式DVD背光、台灯和室内灯、工业显示器背光。RT8462则应用于一般工业大功率LED照明、台灯和室内灯、建筑照明、路灯和工业显示器背光。


台湾RICHTEK立锜科技:廖光彬先生

针对如何解决灯闪问题,廖光彬先生也做了深入浅出的讲解,电子变压器(ET)初为卤素灯(25-50W)设计,当卤素灯替换为LED灯具(5-10W)时,可能出现不兼容,导致灯光闪烁。立锜提供先进LEDIC驱动帮助客户设计一流MR-16替代型LED灯具,MR-16智能LED驱动能够控制LED灯具的输入电流,确保变压器正常工作,无灯光闪烁现象。

其中代表性的是低成本,低功率MR-16解决方案:RT8470。RT8470主要特点是成本低,PCB尺寸小,单相降压转换器,适合1/2/3 LEDs的输出功率高达4W,电子变压器的兼容性约为80%。

LED灯具的智能调光在商业照明中的应用比重快速提高。立锜洞察市场先机,推出了智能调光的相关LED智能照明解决方案,可以应用多种标准的驱动模组去搭配不同的智能调光的方式如:WIFI、SSID、红外等等。如AC/CC PWM/模拟调光--RT7300+RT8462可应用于球泡灯,筒灯,灯条,无线调光,满足LED灯具高要求PWM或线性调光性能。


工程师向RICHTEK技术人员咨询

值得一提的是,本次立锜科技在现场还做了LED灯的DEMO展示,吸引了非常多的工程师来了解。如果您当天没能赶去现场,又对立锜科技的这些光电产品感兴趣的话,您可以通过登录立锜市场合作伙伴——大联大云端的网站来了解当天活动的详情,值得一提的是,上面还有当天的讲义下载和相关样品申请哦!有兴趣的工程师朋友不妨去了解一下。

小编感言:
驱动电源被誉为LED灯具的"心脏",掌握着灯具的生死,在提高LED产品功率效率和寿命方面发挥着重要的作用,直接影响LED产品能否节能是否环保。十五载的积累,立锜积极地将先进的电源管理技术整合至客户的产品中,势必将“高效、绿色、环保”进行到底。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次