处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恒流二极管驱动led方案,18w电源成本仅2元

恒流二极管驱动led方案,18w电源成本仅2元
来源:我爱方案网 时间:2013-11-28

【导读】LED产品相信大家并不陌生,近几年来凭借LED高亮度、高效率、低成本等优越性迅速占领了市场,预计在2014年LED照明产品会占到市场的10%左右。在这样的趋势下各个厂商纷纷提出高效低成本的LED解决方案占领市场,这里介绍一个简单的恒流驱动LED方案,相对来说实现容易而且成本很低。

目前我国针对LED照明还没有相关的标准出台,每个厂商相互竞争力求以低的成本获得好的体验,当然这对技术来说是一大考验。现在市场普遍采用的LED驱动方案基本分两种,一种是采用专用的IC驱动而另一种是阻容降压驱动。两种常用方案都有各自的优缺点,不过在去年市场上已经出现了一种正在兴起的方案就是采用恒流 二极管 来驱动LED,通过测试发现这种方案保证了良好的光照的稳定性,且成不高。因此,在未来的LED市场中大概会分两个方向,一个是高端产品的市场,对外观、工艺、性能等要求比较严格的会采用专用IC驱动方案;另一方面,对于中低端的产品,用户体验不占很大比重的话,会采用阻容降压方案,而恒流二极管方案会逐渐取代这种传统的方案,因为成本差不多,恒流二极管稳定性比阻容降压式的更稳定,何乐不为呢?

对于专用IC驱动成本相对高一点,但其体积小、Vin宽、输入电流大、恒流精度好、采用抖频降低EMI等优点是其他方案无法媲美的。

阻容降压驱动的优点是成本低、原理简单且容易实现。阻容降压工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流,电容降压实际上是利用容抗限流,而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。很容易看出它的缺点:1.恒流不准,输入电压波动时,电流随之波动。2. PF值低,从输入端看,负载呈容性。3. 电容耐受高压,选型较困难,寿命较短。
阻容降压LED驱动原理
恒流二极管先被生产于日本,广泛用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器的保护电路中。近年来随着LED市场火爆井喷,恒流二极管也开始被应用于LED照明市场,该方案整个电路可直接接220V交流市电,经桥堆整流,通过两端恒流器件(CCD)输出稳定直流电流,驱动LED灯珠,负载回路的电流为CCD的输出电流,电路如下图所示:
该方案恒流驱动主件是恒流二极管CCD,设计测试使用的是由中国绿色照明节能半导体产品华晶微电子有限公司推出的产品2H1002A4,其输出恒流精度高,可做2-3mA一档,有10多种档位可供选择,耐压高达100V,采用TO-252大封装散热好,整个电路无需变压器,所用电子元器件极少,体积小,可大大降低成本、缩短生产流程。并具有电流负温度特性,对LED可起到保护作用。不另加保护线路时有500V的抗浪涌电压能力。该方案是典型的输出高压低电流驱动方案,类似于阻容降压方案,优于阻容降压方案在于恒流二极管在一个较宽的电压范围内变化输出的电流很稳定,如下图的产品VI特征曲线和测试数据,不会对灯珠有任何伤害,可应用于以2835、3528、3014等灯珠做照明或灯饰用的T5/T8/T10日光灯、玉米灯、灯条、吸顶灯等多灯珠应用产品;也可应用高压大功率灯珠做的筒灯、射灯、杯灯等产品。


下图的吸顶灯就是应用的恒流二极管方案,采用三颗恒流二极管,总挂载258颗3528灯珠,除开灯珠外电源成本才2.5元左右(包括桥堆和电解电容);此外以30MA档位的恒流二极管,一颗可挂载85-88颗3014,高达8W,除开灯珠外电源成本才1.2元左右(包括桥堆和电解电容);以60MA的2835为例,我们可以并联两颗30MA档位的CCD,可挂载85-88颗,高达17W左右,除开灯珠外电源成本才2元左右(包括桥堆和电解电容);


此外,该方案应用灵活,可根据不同客户需要,合理变换。

小结

LED市场前景广阔,同时企业也面临激烈的竞争,只有能不断提出更好的方案,更新产品,控制住成本又不影响性能,才能在市场立足。另外小编觉得还有一方面做好才能真正拉住用户,那就是完善的产品服务和良好的用户体验。打个比方,两星级宾馆,如果你提供的事三星级甚至四星级宾馆的服务和体验,那在同一个水平线上的企业中,还怕被淘汰吗?

推荐阅读:

如何解决LED传统模式收款难题?勤上光电有绝招

LED Ledotron数字调光器取代TRIAC调光器已成必然趋势

LEP和LED未来将形成高低搭配,主宰路灯照明市场

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次