处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

我爱方案秀:汽车音响与手机双屏同步蓝牙方案

我爱方案秀:汽车音响与手机双屏同步蓝牙方案
来源:我爱方案网 时间:2013-11-28

【导读】感谢网友Jacky的投稿! 该汽车车载手机双屏同步互动蓝牙方案采用蓝牙4.0双模多协议,使用UART AT指令,结合MHL或HDMI简单实现车机屏和手机屏同步互动,兼容Android、IOS和Win P 操作系统手机。蓝牙电话免提、音乐、电话本几乎兼容所有手机。

相关阅读:

我爱方案秀:远景蔚蓝汽车辅助驾驶系统方案

方案概述

该方案市场定位汽车多媒体影音应用,多年来,蓝牙在车机上的应用功能单一,随着汽车智能化发展,手机智能化及蓝牙发展,蓝牙技术的应用给整车增加新功能,而车厂、车机厂不需要投入太多成本。

该方案多协议多功能数据传输,基于4.0双模蓝牙模块,包含了A2DP(音乐播放),AVRCP(流媒体控制及音乐封面传输),HFP(免提通话),SPP(数据传输),PBAPC(电话本同步),HID(鼠标),BLE DataTrans(低功耗模式下的小数据传输)等蓝牙协议。

DEMO板图


方案主要功能

一. 电话免提及回音消除

RBMP1采用CSRCVC语音增强技术实现高清晰度的免提通话和回音消除自动下载手机电话本,来电信息一览无遗。


二.音乐播放及封面同步

RBMP1播放音乐更出色

●内置高信噪比 数模转换 ,信噪比达到-92dB
●内置多路音源输入电路,可实现模拟音频、I2S和SPDIF输入
●高速DSP实现6段EQ调整记忆,可选择不同音效场景
●采用国际蓝牙联盟(SIG)蓝牙协议,实现音乐封面同步


三.车机和手机双屏互动

RBMP1的SPP和HID实现数据指令传输和触摸坐标传输触摸车机屏就等于触摸手机屏,结合MHL实现双屏同步互动


四.兼容安卓和IOS数据通信


RBMP1采用4.0蓝牙双模协议,免MFI实现IOS数据通信


开发者简介

jason,从事电子行业20多年,有9年蓝牙开发经验,专注于工业消费类蓝牙解决方案开发,特别基于CSR芯片厂家的蓝牙解决方案;擅长于、高难度、多协议蓝牙解决方案开发,在国内参与了多项创新实用性专利研发设计,涉及技术指导及拟稿。

联系方式:

需要阅读更多内容,请先登录查看!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次