可见性是一切管理的基础。相对网络七层中的其他层而言,物理层在可见性的问题上似乎一直都比较落后。面对IT网络的快速发展, 综合布线 的 智能管理 也在迎头赶上。日前, TE Connectivity(泰连电子,简称“TE”)发布了 Quareo 产品系列,把综合布线的智能化管理带到了芯片级。凭借连接点标识(CPID)专利技术首次实现了从数据中心到桌面对每个连接点进行电子跟踪、监控和验证,实现了网络1~7层的完全可视。
TE亚太区企业网络部产品总监伍志明
Quareo是TE融合了公司旗下安普布线和ADC科龙在产品研发和设计上的优势,推出了新一代的智能连接管理系统。“Quareo这个名字来源于一个拉丁词,意为‘看见或者知道’,这也是Quareo技术所提供的价值所在。用户有史以来次可以对整个被管理网络实现完全可视、安全和控制,包括网络的层——物理层。”TE亚太区企业网络部产品总监伍志明这样解释Quareo的由来。Quareo的核心技术是CPID,CPID加上ICM应用能够创建一个物理层数据库,该数据库可以与管理2层及以上的网管平台相融合。实现对物理层的可见和管理是基于内嵌在TE高性能铜缆和光纤网络线缆连接器中的微芯片,这些芯片中包含与线缆本身及每根线缆的识别符相关的信息。具体来说就是TE的方案包括了铜缆的6类或者6A线缆以及在光纤的OM3或者OM4标准线缆,通过增加芯片的方式,管理的精确性得到了大幅度提升。芯片是实现数据采集的重要部分,也是整个方案的亮点,但是要把这种可见性发挥更大的效果,软件的管理系统是必不可少的。事实上,Quareo PathManager软件能够与每根线缆及每个网络配线架进行实时通信,所获得的信息被存储在数据库中。而从更大的方面来看,Quareo技术与TE的基础配置管理(ICM)软件共同构成了一个端到端的网络生态系统,使得数据中心和网络管理员能够简化所有操作过程,如添加和变更、配置、信息安全、变更管理、物理安全、资产管理、性能、IT服务连续性、风险管理和容灾等。
谈到智能布线,就不得不提到9针的方式。这种方式是在RJ45标准跳线的基础上,增加第9针,原来的8芯(第1针位至第8针位)用于通信,增加的第9针位则用于智能管理。和传统布线系统的RJ45相比,只有第9针多了一根铜芯,并没有改变原来RJ45的结构。在Quareo方案中增加的芯片类似于9针,但是可以提供以及存储的信息更多。伍志明表示在信息的延迟性上,芯片方案要比9针更为出色。
在高密度和高传输速率的要求下,网络对物理层的管理要求势必更加明显,智能布线产品的未来可期。