处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

打造新一代智能照明应用——Dialog smarteXite平台

打造新一代智能照明应用——Dialog smarteXite平台
来源:EEWORLD 时间:2013-11-25

   2013年7月,Dialog通过收购iWatt强化了自身在混合信号电源管理,以及与现有PMIC业务相关新兴的电源管理领域的领导地位。这些技术包括用于下一代快速便携充电器的尖端AC/DC解决方案,以及LED固态照明IC。

   本次收购有望为Dialog在包括便携市场与快速发展的固态照明电源市场上,抓住设备制造商发展所带来的未来商机。

   现在,Dialog在收购后结合iWatt的优势推出了全新的产品——smarteXite平台,可为智能照明应用打造新一代高度灵活、可编程的LED驱动器IC iW6401。

   Dialog总部位于斯图加特,公司一直致力于个人便携式应用、短距离无线应用以及固态照明等领域。2012年,Dialog实现了7.74亿美元的营业收入,是欧洲增长速度快的上市半导体公司之一。

   由于Dialog拥有众多世界级制造商合作伙伴,公司采用了一种无晶圆厂的商业模式。

   Dialog全球发展与战略副总裁Mark Tyndall表示:“固态照明组件的制造成本大幅下降,以致于LED灯泡在零售店的售价低于10美元,这样的价位促使消费者积极采用smarteXite技术,并将家庭照明设备更换为LED灯。”

   smarteXite基于完全可配置的逻辑,是首个可方便和直接支持无线连接、灯光传感器控制并能轻松整合到照明控制系统中的LED驱动器技术。

   smarteXite支持生产线上的终阶段数字校准,灯泡制造商可以通过A/C市电端子重新配置亮度、颜色等照明校准设置。这可以让公差较低的LED得到应用,从而减少LED的浪费。

   在一定程度上改进了工艺控制,提高了产品的成品率,避免了昂贵的硬件繁琐的设计和认证工作。为客户节省了成本,也降低了终端产品的价格。

   此外,在后的生产测试阶段,制造商甚至可以在安装状态下调节LED电流,从而使smarteXite平台也成为Zhaga兼容性电源的理想选择。

   同时Dialog还推出了smarteXite系列的首款设备——DA6401。iW6401是全球首款支持Ledotron调光标准的LED驱动器集成电路。

   Ledotron 改善了传统切相调光器的局限性,并克服了系统性能降低的缺点。支持 Ledotron 标准的照明解决方案非常便于安装和使用,并可借助寻址、颜色控制和可调白色功能极大拓展对 LED 改装灯泡的控制。

iW6401具有以下特性:

   直接与传感器或与内置电源管理单元建立无线连接

   iW6401配有多个调光接口,可将电源转换器连接至家庭或楼宇自动化系统 。该款芯片可以被用作无线通信模块、智能传感器或通用微控制器的前端电源。

   基于随时可用的蓝牙LED驱动解决方案,兼容目前所有支持蓝牙4.0的智能手机。

   可以说在支持网络连接方面,Dialog做了一个相当明智的选择。因为就目前的情况来说,手机等设备虽然能够连接WIFI,但是也仅仅是作为接收端,不能够作为发射端。Zigbee又具有很大的技术局限性。

   因此对于当前的智能照明来说,蓝牙4.0不可以不说是一个很好的选择——既可以适用于手机等设备,又可以达到低功耗的要求,成本相对来说也很低。

手动切换开关控制打造直观的智能照明体验

   LED产品战略营销与业务拓展总监Stefan Zudrell-Koch表示:“未来的智能照明不仅仅是一种完全智能的控制模式,同样也需要手动的控制方式。我们认为,手动和辅助控制共存是智能照明技术的一项必备要求。”

   iW6401不仅仅可以通过无线连接来进行控制,而且配备了一个手动开关。当开关的拨动情况不同时,能够提供的不同的照明状态。

纯数据定义型LED驱动器

   iW6401可以适用于不同类型的LED灯。当外接的LED灯发生变化时,iW6401可以通过针对不同的模块,改变内部的数值来实现其功能而不需要修改硬件。

   纯数据定义型LED驱动器降低了生产的复杂性,简化了产品供应链,保证了较低的设计风险。

   可以说,从Dialog目前的产品来说,通过采用新技术,保证了产品易用性的同时降低了生产成本,一定程度上能够推进LED市场的发展。而数据型驱动器不仅能够节省了产品的更换时间,同时能够为不同厂商的产品提供各种差异化的设计,这在未来或许会成为一种趋势。




热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次