处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI Tiva C系列MCU简化物联网应用开发

TI Tiva C系列MCU简化物联网应用开发
来源:21ic 时间:2013-11-25

近日,德州仪器推出业界款支持以太网MAC+PHY Cortex-M4的产品Tiva TM4C129x MCU,129x芯片在连接性、通信性和控制性三个方面做到了与物联网的完美契合。来自德州仪器美国总部的Tiva C系列全球产品总经理Matt Muse为记者详细讲解了129x MCU的卓越性能。Matt Muse提到了Tiva C系列的3C特性,即Connectivity、Communicate和Control,129x MCU是德州仪在物联网环境下推出的一个重磅产品,在人机界面、连接性和云端、服务器连接方面具有非常丰富的控制应用。

在连接性方面,129x是一款支持以太网MAC+PHY的Cortex-M4的芯片,由于MAC+PHY的芯片对工艺要求甚高,这类的产品在市场上是很少见, PHY是Analog器件,除了以太网性能以外还有USB、 UI口、SPI或I2C总线,使得129x可以处理很多网络节点,同步连接更多选项,从而带来极大的便利。在工业领域,129x是目前业内颗Cortex-M4集成了以太网MAC+PHY的产品,在工业现场,以太网MAC+PHY产品可以把PCB 尺寸变小,因为PHY芯片和现在MCU芯片差不多大小,等于把这两个芯片合成一个芯片,外部元器件的数目也会减少,从而大幅度降低系统成本,性能也能满足工业现场和工业客户的需求。

在通信性方面,129x芯片集成了256K的SRAM,传输比率达到较高水平,大尺寸SRAM使芯片支持多个协议栈,支持同时多点通讯,有众多如I2C的窗口,可以支持更多节点通讯。另外,129x芯片内置加密模块,当数据连接需要保护时,可以用加密模块进行加密、解密,从而使通讯内容得到程度的保护。

在控制性方面,129x内部集成了高性能的PWM及ADC转换器,使其具有很强的信号处理能力,是一款非常好的控制器。对周围的环境,129x芯片集成了LCD TFT的Driver,可以读取云端数据并直接显示在TFT屏上,真正做到了把网络和HMI两者结合在一个芯片当中。

Tiva DK-TM4C129x 连接开发工具包,配有两个BoosterPack连接端口,可以同时支持两块BoosterPack做显示或做Wi-Fi连接;TI 129x工具和软件制式环境是基于简化用户的开发时间而设计,TivaWare集成了50多个软件参考代码,可以运行很多历程的原型,不但可加速编程,还可帮助开发人员集中精力更快速地向市场推出差异化产品。

随后,Matt Muse为记者例举了Tiva C 129x MCU的在物联网领域几个典型的应用场景。首先是云网关应用,例如无人看管的自动贩卖机,某种商品缺货也无人知晓,可以有个界面来提醒产品缺货从而安排工作人员及时补货,这类的智能机器设备其信息是通过以太网进行传输通讯,通过129x MCU强大的网络连接能力把设备连到网络上可以掌握它的实时状况。其次是在HMI人机界面方面的交互应用,以前的界面通常是通过 LCD 及加密添加丰富的人机接口与数据保护,人机交互比较复杂,按钮非常多,工人的操作也非常困难;现在,通过129x可以让触摸屏的界面把很多功能进行集成,变得简单化,很多数据可以直接从云端读取,通过有线和无线连接使它变成物联网终端,数据通讯也可以通过129x的加密引擎进行加密保护,这样的设备把129x MCU的所有性能都发挥到了极致。

智能家居和智能社区是我原来非常想Focus的领域,举个例子,用一个芯片做以太网转Zigbee,尤其在中国,很多灯光控制用Zigbee,因为它是用Machine in work,在家里可以用它代替很多东西,做门禁控制等等。还有一个非常有意思的应用,上星期我在奥斯汀见过一个客户,他们用来做老鼠夹,因为美国人不习惯在没有空调的环境下工作,不可能单独跑过去看老鼠夹上有没有抓到老鼠,而是老鼠夹要是抓到老鼠,会自动发个e-mail给你,告诉你老鼠抓到了,你过来吧,把它取走就行。

“智能家居和智能社区是TI非常关注的领域,举例来说,在中国很多灯光用Zigbee来控制,因为它是机械控制,可以用一个芯片来做以太网转Zigbee,还可以用它来代替门禁控制等家庭应用。” Matt Muse还举了个有趣的例子,他在奥斯汀曾见过一家客户做的老鼠夹应用,由于美国气候炎热有很多老鼠,美国人不习惯在没有空调的环境下工作,不可能单独跑去看老鼠夹上有没有抓到老鼠,这个老鼠夹应用会在抓到老鼠时自动发e-mail给使用者,提醒用户把抓到的老鼠及时取走。Matt Muse认为129x MCU将让客户有更多的想像空间来进行产品的创新。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次