处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM:两岸IC设计厂具创新力未来3~5年扮要角

ARM:两岸IC设计厂具创新力未来3~5年扮要角
来源:精实新闻 时间:2013-11-22
    全球IP矽智财大厂ARM年度技术论坛台北场今(21日)登场。 ARM大中华区总裁吴雄昂(见附图右一)指出,今年是中国大陆采用ARM架构所生产的晶片出货量,首度突破10亿颗(1 billion)的一年。 他表示,采用ARM处理器架构的终端产品越来越广泛,甚至天河「超级电脑」当中也有用到ARM的处理器架构。 而就他观察,透过更多破坏式的创新,未来3~5年台湾与中国大陆的IC设计厂商,均可望在半导体产业扮演重要角色。


    吴雄昂指出,若观察ARM中国大陆客户过去5年晶片出货量,可看到相当显著的成长。 而包括瑞芯微、台湾的联发科(2454)等IC设计大厂,在产品的突破创新也是有目共睹,因此他相信,未来3~5年台湾与中国的IC设计厂商将在全球半导体市场扮演关键角色,且不只是晶片出货量上成长惊人,在质的突破也将相当可观。

    ARM商业及全球市场开发执行副总裁Antonio J.Viana则指出,ARM的MCU主要可分为Cortex-A、Cortex-M、Cortex-R三大系列,其中A系列主打高效能,因此广受智慧型手机与平板开发商青睐采用,至于M系列主打低功耗,因此在物联网、穿戴式装置等应用则相当适合。 而据了解,去年ARM Cortex-M系列处理器的出货量达20亿颗,而M系列所涵盖的产品线也相当多元,目前约有近4千种不同的终端应用。

    ARM台湾区总经理吕鸿祥则透露,台湾获得ARM Cortex-M系列授权的公司,数目不亚于获得Cortex-A系列授权的公司,且M系列的终端产品无论业界或学术界,都有广泛的运用。

    Viana也进一步指出,一方面人们所熟知的智慧型手机出货看增,根据IDC统计,今年智慧型手机全球出货量将达10亿台、带动整体手机今年出货量年增7.3%;一方面新近崛起的物联网(Internet of Things)的应用也越趋多元,举凡工业、运输、能源与医疗,都有许多感测器(Sensor)必须安装,以促使各种联网装置更为普及,上述这些都会是ARM积极切入的领域。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次