来源:EDN China
时间:2012-05-18
今年PC OEM领域的非缓存SSD出货量将达到1070万个,比2011年的680万劲增57%。未来四年OEM SSD出货量的年增长率不会低于40%,这一点就足以说明该市场的巨大潜力。预计明年出货量增长64%,创出近期的增速,出货量将达到1750万个,到2016年将达到5620万个,如图所示。
对PC OEM的SSD出货,是指SSD由第三方制造,然后出售给PC厂商,用于其电脑中充当存储介质。与硬盘不同,SSD没有活动的机械部件,因此不容易发生电气损害。SSD运行时也没有噪音,而且可以提高电脑启动和载入应用程序的速度。
上述预测只考虑了不带缓存部件的传统SSD,比如苹果MacBook Air所使用的SSD。苹果MacBook Air是先商业化应用SSD的笔记本电脑之一。如果加上缓存SSD——与硬盘一起使用构成存储介质,则上述预测数据会变得更大。
今年多数超级本平台半使用缓存SSD,而高档机型将使用专用SSD解决方案。其它预测显示,今年缓存SSD出货量可能高达2500万个,其中2200万个将进入超级本。
除了对电脑OEM厂商出货的SSD,还有通过售后市场渠道出货的SSD。在售后市场,消费者可以在零售店购买独立的SSD,并把它添加到电脑之中。售后市场的SSD出货量远低于PC OEM市场,但必须将之考虑在内,这样才能反应SSD市场的真实规模。今年售后市场的SSD出货量将达到500万个,2013年增到610万个,随后几年将保持在这个范围。
价格下降,是推动电脑市场SSD出货量增长的因素之一。第二季度开始的时候,256GB的SSD平均成本是278美元,低于季度初的300美元,并远低于去年5月时的335美元。
尽管在密度相近的情况下,硬盘仍比SSD便宜,但SSD价格持续下降,已吸引PC OEM厂商的关注。随着平均销售价格不断走低,更多的电脑厂商看到了SSD对于其系统的价值:不仅可以实现消费者渴望的“即时启动”,而且可以减少PC厂商在高密度DRAM和高成本处理器上面的开支。
据预测,超级本将是下一个流行电子产品,这也让电脑OEM厂商受到鼓舞。IHS iSuppli公司认为,如果超级本像预测的那样火起来,则使用SSD将成为存储和PC产业的标准作法,从而为其带来持续不断的需求,并为SSD和存储产业带来数年的增长。
在厂商把成本压低至1美元每GB以下的刺激下,预计超级本今年下半年将大幅提高SSD的占有率。