来源:EDN China
时间:2012-05-18
IHS iSuppli公司近对智能手机进行拆解分析显示,今年季度DRAM占智能手机总体BOM成本的份额降至6.3%,比去年同期的13.4%下降了7.1个百分点。2012年季度,DRAM在BOM成本中占11.81美元,而一年前是19.48美元。
去年第二季度,DRAM在智能手机BOM总体成本中的份额降到8.5%,首次降至一位数水平,此后一直保持在6%左右,如图所示。这次拆解分析的智能手机样机包括19款产品,只考虑其中包含分立DRAM的智能手机,以保持比较的一致性。
随着智能手机对于处理能力的要求越来越高,手机与计算设备之间的界线日益模糊,DRAM也成为手机供应链中越来越关键的部件。但是,DRAM的份额不断下降,其日益上升的重要性似乎并没有体现在智能手机的整体BOM成本之中。而且智能手机中DRAM含量增加也没有改变这种状况。今年季度,智能手机中的DRAM含量是800MB,远高于2010年季度时的256MB。
导致DRAM占智能手机BOM成本份额下降的主要原因是DRAM价格下跌。由于PC市场的机会萎缩,众多厂商开始进入智能手机领域,而且DRAM供应商把重点转向了移动市场,因此移动DRAM价格下跌。例如,去年第四季度2Gb LPDDR2 DRAM合同价格下降17%,预计今年价格继续下滑。去年1Gb DRAM整体平均销售价格下降48%至1.34美元,而2010年是2.59美元。
但将来DRAM占智能手机BOM成本的份额可能不会继续下降。
由于现代智能手机对于应用处理的广泛要求,手机厂商不能过度限制DRAM使用量,否则可能会降低手机性能。因此,手机厂商除了继续采用更先进的DRAM技术和提高密度,几乎没有其它选择,这可能使得内存在总体智能手机BOM成本中占有更大的份额。
转向下一代DRAM技术,也能帮助阻止DRAM份额下降。尽管LP DDR3在等待上场,但预计将会迅速发力,采用率应该会超过目前占主导地位的LPDDR2。今年将只有一小部分智能手机使用LPDDR3,但享有溢价的LPDDR3得到更多的使用,将在2013年推动DRAM在智能手机BOM成本中的份额上升。
IHS iSuppli公司认为,近期新型处理器对于内存带宽的需求上升,以及市场即将转向LPDDR3,将有助于阻止DRAM在智能手机BOM成本中的份额持续下降。