是的,
PC电脑
的销量现在非常惨淡,它们已没有了复苏的迹象。这不仅是因为我们偏爱平板电脑和智能手机,而且是因为几乎所有供应商,包括
亚马逊
、
苹果
、
谷歌
和
微软
,都在快速推动我们从PC电脑转向云端设备。
权力的转移
在上世纪70年代末和80年代初,当笔者开始接触电脑时,电脑行业正处于革新之中。笔者一边给大型机编程,一边打磨Unix小型机的管理技能,而且还十分喜爱刚推出的CP/M PC电脑。我知道,大型机是很重要,但是搭载CP/M和DOS操作系统的PC电脑将会改变世界。
事实上,我还记得世界彻底改变的那一天:1981年8月12日。在这一天,IBM公司推出了IBM PC电脑,从而让权力从IT行业转移到了用户手中。
时间转到2013年,我们看到了怎样的情景呢?我们看到无处不在的电脑。它们是放在我们口袋内的智能手机,它们是装在我们背包里的平板电脑,当然,它们还是放在我们桌面上的PC电脑。
但是现在,权力的平衡被打破了。现在即使是小慢的设备也拥有了速度极快的处理器和超大的存储空间,因此,权力不再属于用户或IT行业了。现在是供应商和无线运营商来决定我们用这些设备做什么,我们能看到什么样的内容,以及我们是否能够让这些设备躲开它们的监控。
PC电脑杀手
科技博客ZDNet的作者、资深Windows粉丝艾达里安-金格斯利-休斯(Adrian Kingsley-Hughes)现在已放弃了使用Windows,因为微软让Windows 8.x操作系统变得对资深用户越来越充满敌意,“它们仅仅是为了改变而改变”。我深以为然。
为什么呢?因为微软规划的未来盈利点不是台式电脑及其遭受亏损的硬件合作伙伴,而是它的移动设备Surface Pro 2和Surface 2以及它的云端应用程序如Office 365。
只要想一想,如果微软真的希望留住Windows PC电脑用户,它还会在Android和iOS上推出OneNote、Lync、Skype和SkyDrive服务吗?它的移动版Office已出现在iPhone上,网络版Office套件也已出现在iPad和Android平板电脑上。如果微软只想着出租它的服务,那么它也就不会在乎在什么平台上出租了。
亚马逊也深谙此道。该公司将云服务从一种营销噱头变成了一种实实在在的业务。现在,亚马逊正试图将后一款真正受欢迎的PC电脑操作系统Windows 7转移到云端。
我想,亚马逊终可能会大获成功,因为尽管微软不希望用户使用Windows 7,但是用户却很喜欢它。当然,亚马逊也不会给你真正的搭载Windows的PC电脑;它会利用AWS云端上的Destkop Experience功能,让服务器操作系统Windows Server 2008R2来给用户提供类似PC电脑的使用体验。
它看起来像台式电脑,运行起来也像台式电脑,但是它实际上只是Desktop as a Service(台式电脑即服务)。
谷歌也明白这一点。它的Chromebook表面上是基于Linux的PC电脑,但实际上它完全依赖于谷歌的software-as-a-service(软件即服务,简称SaaS)云端。
而且,只要仔细观察谷歌的版操作系统Android KitKat,你就会发现其中的谷歌体验启动器(Google Experience Launcher)已将Google Now的预测性搜索功能带到了主屏上。“谷歌的服务现在被放到了核心位置,而所有原始设备制造商的个性化设计则被放到了次要位置。无论原始设备制造商喜欢不喜欢,这个启动器都会被推广到很多Android手机中。”科技博客ExtremeTech的莱恩-惠特曼(Ryan Whitwam)说。
苹果也是如此。与PC电脑不同,苹果的设备一直都是封闭的,而且近变得尤甚。美国拆解网站iFixit认为款MacBook的可修理性差。而且,在款操作系统Mavericks推出后,苹果至今仍未给老版Mountain Lion(山狮)提供安全补丁程序。
云端上的诱惑
这就是真真切切的现实:亚马逊、苹果、谷歌和微软都希望我们购买移动设备,而不是PC电脑。移动设备是一个封闭的系统。它只能运行他们坚持要你运行的操作系统,只能运行他们允许你使用的应用程序。在这方面,微软和苹果尤其严格。
这样一来必然的结果是,你必须每隔几年就购买一款新的移动设备,因为该公司只会支持它这么长时间。例如,你无法让老版苹果或Android平板电脑和智能手机升级到的应用程序。而在PC电脑上,你能够升级它、维护它、运行的应用程序和操作系统,一直持续十年之久。移动设备不会给你提供这样的选择。
与此同时,那些包装的软件套件只有死路一条。当然,不仅仅是光盘形式的软件套件,还包括任何可下载的软件,都会走向消亡。供应商们只希望你的设备运行基于网络的应用程序或简单地使用基于网络的SaaS服务。
事实上,技术行业中的所有人都希望尽快让你使用SaaS。一旦这些公司得偿所愿,那么你的所有应用程序和数据都将会出现在云端。
PC电脑革命将会被推翻。再一次,控制我们电脑的不是我们,而是他们。隐私?还谈什么隐私?我们将一切都交给了企业电脑霸主。
显而易见,人们更看重移动设备和云服务带来的便利性,而不是PC电脑带来的选择自由和隐私。