处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

家庭安防初起步 隐蔽性成应用要点

家庭安防初起步 隐蔽性成应用要点
来源:互联网 时间:2013-11-15
    据国内的安防企业海康威视相关人士介绍,中国的家庭安防市场现尚处在起步阶段,与智能家居领域类似,所有的企业都在探索,但可以预计未来的市场规模很大。中国现有城镇居民家庭约2亿户,未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品,平均每年将有20亿元左右的市场需求。
  
  家庭安防市场需求年均20亿
  
  据相关人士介绍,中国的家庭安防市场现尚处在起步阶段,与智能家居领域类似,所有的企业都在探索,但可以预计未来的市场规模很大。中国现有城镇居民家庭约2亿户,未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品,平均每年将有20亿元左右的市场需求。
  
  为了尽早切到家庭安防这块大“蛋糕”,国内外IT厂商从2012年初开始,已经纷纷伸刀了。国内厂商跟进较快的是海康威视,2012年推出了全功能家庭安防产品C1以及与之配套的服务:云视频平台“视频7”网站、兼容IOS以及安卓系统的移动终端APP。使得用户可以远程监视家中的一举一动。另外,家电大厂海尔推出基于“智能家庭”系列产品的U-HOME,国内电脑品牌联想推出“云视频”等产品,无一不揭示着家庭安防的“春天”已经到来。
  
  家庭安防像所有新生事物一样,带来了巨大的商机,同时也伴随着挑战。国内各类IT厂商想在国际巨鳄面前分上一大块蛋糕,还有很多问题需要解决:电脑、家电厂商有品牌、有面向家庭用户的渠道,却缺少产品和服务配套,难以形成面向家庭的整体解决方案;硬件制造商及传统安防企业虽比较擅长设计成熟的产品和专业的配套服务解决方案,但缺乏完善的针对家庭用户的销售渠道、在家庭消费领域的品牌知名度,以及有亲和力的产品外观。
  
  业内称家庭安防尚处起步阶段
  
  据国内安防企业海康威视内部人士介绍,中国的家庭安防市场现尚处在起步阶段,与智能家居领域类似,所有的企业都在探索,但可以预计未来的市场规模很大。中国现有城镇居民家庭约2亿户,未来5年预计至少有5%的家庭会考虑在家中安装安防产品,平均每年将有20亿元左右的市场需求。
  
  据了解,海康威视是国内厂商跟进较快的,2012年推出了全功能家庭安防产品C1以及与之配套的服务:云视频平台“视频7”网站、兼容IOS以及安卓系统的移动终端APP,使得用户可以远程监视家中的一举一动。另外,家电大厂海尔推出基于“智能家庭”系列产品的U-HOME,国内电脑品牌联想推出“云视频”等产品,无一不揭示着家庭安防的“春天”已经到来。
  
  十八届三中全会确定将设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。受此利好消息影响,安防板块今日开盘后表现突出,海康威视等个股涨逾3%。
  
  随着诸多企业大举进军安防行业,行业竞争正在加剧,产品价格在未来一段时间内面临下降的压力。不过,价格下行后,公司产品的性价比优势将进一步凸显,未来营收增长无忧,全年公司大概率能实现年初制定的“百亿海康”的目标。
  
  家庭安防发展关注点
  
  ◇ 家用安防高清成必然趋势
  
  在很长一段时间里,家庭安防是否需要高清的争论都成为不少人的焦点。对于那个监控摄像机刚刚进入家庭的年代里,似乎直接攀上高清的需求着实让人看着有些耀眼。毕竟对于刚刚开始有少部分人开始认可民用监控这个概念之时,监控系统的成本以及高清监控更高的成本价格着实上不少的用户嗔目结舌。就在置办一个监控摄像机都成为新鲜事儿的时候,高清的高消费显然是让人难以接受的。况且就更不要提什么更多的实践了。
  
  然而,随着家用高清已经逐渐开辟出一片自己的领域的时候,这些传统的概念也在发生着悄然的改变。如今,专用的家用安防设别已经日渐成熟,而在功能上,结合家庭环境特点的诸多设备已经不再将监控作为自己的工作。于是乎,报警、探测则成为家用安防设备的座上宾。当然,监控应用的非化并非代表着监控需求的缺失,反之这种以监控为主的报警需求将监控更牢固的定位于一个基础的需求上。因此,高清的工作能力也自然就成为准确示警的基础。
  
  此外,随着家用监控设备功能的日渐丰富,从案情侦测到日常的沟通交流,家用监控都已经成为一个日益不可或缺的载体。于是,家用监控的作用已不仅仅局限于"看到罪犯行为"的需求,而高清也注定因此成为了必然。
  
  ◇ 移动互联成为新需求
  
  这两年,手机产业的竞争可以说将我们的移动通讯技术带上了一个新的高峰。自从诺基亚王朝覆灭以后,似乎到现在还没有哪个移动品牌能够重回诺基亚王朝时代所铸就的巅峰。而这也反映出了当前移动终端市场竞争的激烈。于是乎,从智能家居到防盗报警,抑或是视频监控,如果不跟移动终端相呼应的话,似乎都显得跟不上潮流。
  
  其实对于家用的防盗设备来说,移动化也成为当前十分引人关注的一个看点。从当初我们提到的sim卡车辆定位,再到一些家用报警装置的电话报警。太多的功能已经绑定了手机,这也体现出了如今的兼用家用安防从简单的防与御逐渐走向主动防盗的一个趋势。而在这个趋势的演变中,手机成为了非常重要的一环。
  
  当然,对于目前的移动终端报警功能来说,虽说普及度已经不算太低。可是在使用上却总有着各种各样的磕绊。各种噱头的收费,各种不稳定的因素也在考验着用户的耐心。而在笔者看来,手机功能的相通早已成为家庭安防的主流趋势。而对于这些收费的行为,虽然今天会多少让我们产生"别扭"的感觉。但随着家庭安防的深入以及功能的开展,这类的费用恐怕早晚都会寿终正寝。
  
  ◇ 隐蔽性成家用要点
  
  除了性能以外,设备的外观特点也在应用中越来越被更多的用户所看重。随着家庭专用安防设备的不断问世,大家对于家庭安防的外观特点也在提出了更多的要求,家庭环境的融合度也成为许多用户所看重的。其实,说到家庭环境的融合度,笔者认为主要包含下面两点:即设备的隐蔽性以及对周围环境的协调性。
  
  随着专业化的提升,安防设备的外形也越来越庞大。而如何能够将自己藏得"更深"也关系到设备工作的实际性能。这也是对于日益庞大的设备在有限的家庭环境下,如何能够找到更好的栖身外形的一个重要的课题,只有解决好隐蔽的问题,才能让设备的效应发挥出更大的水平。
  
  此外,就是一个环境协调性的设计。如今,大家装修之后的爱巢已经更倾向于一切家庭设施的一个协调安置。而对于家用防盗监控设备这样一个又要"看得清"又要"躲起来"的设备来说,着实是一个不小的学问。在笔者看来,家庭监控设备形态与控制的多样化,结构与形状的小巧化将成为未来的主要看点。当然,随着大家对于个性化的追求以及家庭格局的多样化,未来的定制化设备或许也将会成为家庭应用的重头理念。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次