来源:电子工程专辑
时间:2012-05-17
随着越来越多的移动设备出现,能为便携式设备解决充电限制困扰的无线充电技术发展也越来越成熟,除了市场针对智能手机开发的无线充电设备外,无线充电联盟(Wireless Power Consortium;WPC)目前正为中功率(5-120W)的无线充电技术制订新版Qi标准,期望使无线充电技术在现有低功率(5W)应用以外,更进一步扩展到平板电脑、笔记本电脑与家电等中型便携式设备的移动充电应用。
移动设备令人伤脑筋的问题就是电池续航力的限制,WPC主席Menno Treffers强调,特别是随着4G时代来临,4G移动设备在实现更快传输能力的同时,却也带来较3G设备更高的功耗需求,这也是目前设备制造商急待解决的问题。
通过无线充电技术可望解决这项挑战。而WPC开发的首款全球无线充电技术标准──Qi,更为制造商提供了一种简便与弹性化的机制,以规范充电装置与移动装置间的相容性。相较于其它专用的无线充电设备,通过WPC认可的第三方测试实验室(如TUV)提供Qi相容性测试,确保了Qi认证的产品之间具有互通性,不至于受到不同厂商设计的限制。不但省去恼人的电源线以外,经Qi认证的充电器还可同时用于为多款移动装置充电。
目前,市场上已经出现许多采用Qi标准的产品,包括Energizer、TI与WPC的许多成员厂商均推出了针对现有智能手机与移动设备的设计。如Conveneient Power公司已推出首款相容于iPhone 4S的无线充电接收器,可在11/4小时内完全充电。Fulton Innovation公司开发出一款名为eCoupled的无线充电系统,可在不接触目标设备的情况下快速充电,甚至还能隔着很厚的木质桌面实现无线充电。
很快地,消费者们将在今年看到更多无线充电设备上市。无线充电技术联盟副主席兼Conveneient Power公司营运长Bas Fransen表示,日本是采用这一技术发展快的地区,在未来的6-9个月,我们还可期待在美国与亚洲等地见到大量采用Qi标准的产品。
另一方面,随着低功率的Qi标准逐渐到位,WPC目前正起草适用于5-120W移动设备的中功率无线充电技术标准,期望可将无线充电扩展到平板电脑与笔记本电脑等新应用领域。
WPC中功率工作小组主席Matthew Norconk介绍,目前该工作小组制订中的更高功率级标准主要针对平板电脑、笔记本电脑与电源工具等功率更高的便携式应用。除了延续低功率Qi为不同设备间建立相容性以外,新的中功率标准还将具有相容于低功率应用的后向相容性。
“目前我们打算将中功率标准分为几个不同的功率级,包括30W、65W、90W与120W,这些都是现有设备常用的功率选择,好处是能让制造商们为其产品设计量身打造所需的发送器与接收器,同时也易于导入不同的区分市场。此外,新版的接收器不仅能从同一功率级的发送器取得电源,也具有可接受较低功率级的自由度。”
Matthew Norconk预计新版Qi标准迟将在今年底前完成。