处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持通过UTP传输视频的完整宽带驱动器和接收器解决方案

支持通过UTP传输视频的完整宽带驱动器和接收器解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-11-12

针对RGB、YPbPr及其他电路

功能与优势

无屏蔽双绞线(UTP)——如Category-5e (Cat-5e)——初设计为传输局域网(LAN)流量,现已成为其他许多信号传输应用的经济型解决方案,因为它具有可观的性能和低成本优势。这些应用均为传输宽带视频信号的系统,它们采用4对双绞线中的3对传输红、绿、蓝(RGB)电脑视频信号或亮度和两个色差(YPbPr)、高清分量视频信号。视频信号消隐间隔中可嵌入所需的水平和垂直同步脉冲,这些脉冲亦可在3对双绞线中作为共模差分信号传输。这些系统经常包含视频交叉点开关,并用于将小部分视频信号源分发至许多显示器(如数字标牌),或将大部分视频信号源分发至几个显示器,如键盘-视频-鼠标(KVM)网络。

图1所示的方案通过采用 AD8122 三路接收器/均衡器以克服这些损害,恢复视频的高频内容,同时提供平坦的增益。 AD8120 三路偏斜补偿模拟延迟线,在两路先到达的信号中加入延迟,使得三路接收信号在时间上正确排列。 AD8147 三路驱动器提供视频源信号所需的单端至差分转换。



图1. 均衡与延迟补偿UTP驱动器和接收器(原理示意图:未显示所有引脚、连接和去耦)



图2. 通过UTP传输视频的系统简化框图

电路描述

图1所示视频传输系统采用RGBHV视频信号,其中RGB表示红、绿、蓝视频信号,HV表示独立水平和垂直同步脉冲信号。因此,总共5路信号通过3对双绞线电缆传输。

视频系统性能以时序描述为合适,并且重要的参数是阶跃响应建立时间。视频显示的两个像素之间的传输通常是阶跃函数,且每一像素持续一段特定的时间。理想情况下,视频的阶跃响应终值误差应小至忽略不计(低于满量程约46dB,或3.5 mV),为像素时间的一小部分(对于60 Hz时的UXGA,约为6ns)。虽然某些频域性能指标很重要,但重要的是这些指标如何在时域内影响视频信号。例如,系统带宽必须足够高,以产生上升时间满足建立时间要求的阶跃响应。然而,单有带宽还不够,因为振铃、过冲和响应迟缓,甚至宽系统带宽具有的短上升时间,都可产生极大的建立误差。系统简化框图见图2。

驱动器

RGB信号通常源自75Ω单端、源接端电压源,且需要75Ω负载端。在负载上,正确端接的信号幅度通常在0 mV和700 mV间变化。若要通过UTP传输RGB信号,则信号需进行单端模式至平衡(差分)模式的转换,然后放大2倍以考虑由于UTP源和负载端造成的6 dB损耗。这可通过使用三路差分驱动器轻松实现,如 AD8147。

AD8147 根据以下等式提供额外的特性以编码TTL逻辑电平、三路输出共模电压(VOCM)上的水平和垂直同步脉冲信号:

Red Vocm = K/2(VSYNC - HSYNC)+ VMIDSUPPLY
Green Vocm = K/2(-2VSYNC) + VMIDSUPPLY
Blue Vocm = K/2(VSYNC + HSYNC)+ VMIDSUPPLY

其中:

K表示中间电源电压(VMIDSUPPLY)时共模脉冲电压的峰值偏差。VSYNC和HSYNC是单位加权项,对于逻辑1为+1,对于逻辑0为−1。

这种编码方案产生数值为零的净交流共模电压,减少来自电缆的共模电磁辐射。

驱动器评估板包含安装单端至差分模式转换和同步脉冲编码所需的全部信息,包括K的调节。

接收机

UTP电缆的集肤效应产生随频率增加的传输损耗,导致接收信号呈现圆形且分散,并且简单电缆电阻导致电缆的扁平阻性损耗。图3通过对比300米长的UTP全摆幅视频阶跃响应与输入电缆的阶跃信号,展示了这些效应。



图 3. 300米Cat-5e非均衡电缆的阶跃响应

AD8122 是三路均衡器,进行差分至单端模式转换,针对信号损坏具有高共模抑制和补偿。图4表示均衡器输出的正确阶跃信号,建立至1%误差所需时间少于70 ns。注意图4中的时间刻度以纳秒为单位。



图4. 300米Cat-5e电缆均衡阶跃响应(注意时间单位为ns)

对于频域而言,图5表示长度为100英尺至1000英尺的Cat-5e电缆的频率响应,长度以100英尺递增,限带效应和扁平损耗极为明显。



图5. 针对不同电缆长度的非均衡Cat-5e电缆频率响应

有关 AD8122 如何有效恢复接收信号的高频内容以及扁平损耗可通过对比图6中 AD8122输出的均衡频率响应和图5中的非均衡频率响应而看出。对于1000英尺(300米)长的电缆,60 MHz时超过50 dB的非均衡损耗经AD8122均衡器优化后为3 dB。

图6. 针对不同电缆长度的均衡Cat-5e电缆频率响应

针对后一个损害, AD8120 三路延迟线纠正了3对双绞线之间的时间偏斜并提供2的增益以驱动通过双端接75Ω电缆传输至显示器的视频信号。

接收器评估板包括 AD8122 和 AD8120以及所需的全部支持电路,包括5个电位计以调节高升频值、平坦增益和3条延迟线。此外,还提供针对AD8120的可选串行控制的串行接口。

结束语

视频分配系统中远端的图像质量很重要。图像质量由阶跃响应至3.5 mV的建立时间终值所决定,当该值超过像素时间的某一部分时,图像质量便开始受影响。图7表示未采用均衡或偏斜校正时,通过300米(1000英尺)Cat-5e电缆接收图像的极端例子。图7中的黑色拖尾极为严重,阶跃响应迟缓,且由于时间偏斜导致色彩失调。完全校正后的图像见图8。



图7. 通过300米Cat-5e电缆传输,非均衡、无偏斜校正图像



图8. 通过300米Cat-5e电缆传输,经均衡与偏斜校正后的图像

发射器和接收器评估板的实物照片对应显示在图9与图10中。若需获得 EVAL-CN0275-RX-EBZ发射器评估板和 EVAL-CN0275-TX-EBZ接收器评估板完整的设计支持包,包括原理图、布局文件和材料清单,请访问 www.analog.com/CN0275-DesignSupport



图9. EVAL-CN0275-TX-EBZ发射器评估板



图10. EVAL-CN0275-RX-EBZ接收器评估板

常见变化

成本更低的 AD8124 三路均衡器在仅需驱动200米的 UTP系统中可替换 AD8122。AD8124与AD8122引脚不兼容,且控制功能也有所不同。

驱动器除了 AD8147,还有很多选择。 AD8146 提供和 AD8147 相同的功能,但不集成专门的共模同步电路。 AD8146 通常用在那些将垂直和水平同步脉冲放置在视频信号消隐间隔中的系统,而非将脉冲置于共模电压上的系统。 AD8148 与 AD8147 规格相同,只不过它的固定增益为4而非2,并且可配置用于预加重,以驱动为100英尺的UTP。对于要求功耗更低的系统, AD8133 和 AD8134可提供与AD8146和AD8147对应相同的功能,且消耗更低的功耗,但它们的带宽较低。后,对于可使用5 V电源、成本低的系统,AD8141和AD8142 CMOS驱动器也许是的选择。

UTP的安装各不相同,可能覆盖较广的区域、通过多个配线架,并且时而没有接地参考。这些情况可能导致与本地接收器接地参考有关的接收共模电压的剧烈波动。在均衡器前端放置一个具有宽共模范围的平坦增益差分接收器,如 AD8143,则可在这些情况下提供21 V的输入共模范围。
AD8122 和AD8124均同时支持同轴电缆与UTP电缆。AD8122可引脚绑定为任一模式,且AD8124利用VPOLE控制以修改它的频率响应,支持任一电缆类型。

电路评估与测试

ADI公司提供完整的系统级即插即用驱动器和接收器评估板,包含所需的全部视频图像阵列(VGA)电路和RJ-45连接器。提供带有旋钮的电位计以控制均衡和偏斜校正。一个简单的视频源即可提供好的测试配置,例如一台电脑和一台高质量显示器。若电脑和显示器支持UXGA/60Hz的分辨率则更佳。

设备要求

需要以下设备:
• 一个UXGA视频源(笔记本电脑)
• EVAL-CN0275-TX-EBZ发射器评估板
• EVAL-CN0275-RX-EBZ接收器评估板
• ±5 V电源(两个:一个用于发射器评估板,另一个用于接收器评估板)
• Cat-5e电缆,100英尺至1000英尺,增量为100英尺(Stellar Labs U5E-24-CMR-665,MCM Electronics #24-10510)
• 一台UXGA视频显示器

测试

测试设置的简化框图见图11。连接设备后,即可使用标准视频进行端到端的测试。



图11. 通过UTP传输视频的自动调整测试配置功能框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次