处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科ISSCC论文入选创新高 蔡明介将发表演讲

联发科ISSCC论文入选创新高 蔡明介将发表演讲
来源:钜亨网 时间:2013-11-11
IC设计 联发科 (2454-TW)宣布,今年有 8 篇技术论文获「IEEE国际固态电路研讨会」(IEEE International Solid-State Circuits Conference,简称 ISSCC )入选殊荣,此纪录不仅是台湾,更创半导体产业新高,董事长蔡明介也受邀将在2014年ISSCC年度论坛发表专题演讲。

蔡明介此次ISSCC演讲专题是「云端 2.0:移动终端和通讯之趋势与挑战」,将专注未来云端2.0时代半导体及物联网技术的发展,蔡明介指出,IEEE国际固态电路研讨会是全球IC设计领域论文发表的指标,联发科积极投入创新技术研发,此次多篇论文的获选,代表着对推动半导体技术突破之肯定。


联发科表示,过去10年来已超过30余篇技术论文获ISSCC入选,ISSCC在过去的 1 年中已接受 8 篇联发科发表的技术论文,其中一篇名为「28奈米低功耗高性能之异质四核心CPU、双核心GPU之应用」论文获入选,代表联发科在异质多工技术(Heterogeneous Multi-Processing,简称HMP)、中央处理器(CPU)、温控与低功耗技术的肯定。








热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次