处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦与Luxoft发布业界OpenFlow一致性测试解决方案

思博伦与Luxoft发布业界OpenFlow一致性测试解决方案
来源:21ic 时间:2013-11-11

全球网络、设备及服务测试领域的 思博伦 通信与软件开发解决方案及服务供应商 Luxoft 公司共同发布了业界种开放、可扩展 OpenFlow 一致性测试 解决方案。这一解决方案将有助于实现OpenFlow产品的质量保障(QA)和回归测试的自动化。该解决方案将于2013年11月4日至8日在第四届ONFPlugfest大会上公开展示。ONFPlugfest大会半年举办一次,此次Plugfest在思博伦概念验证实验室(SpirentProof of Concept lab,SPOC)举办。

解决方案亮点

对于正在准备ONF认证的企业和正在寻求改进OpenFlow软件开发工程效率的团队而言,该解决方案套件能够满足其所有的需求。这一软件解决方案套件包含以下组成部分:

lOpenFlow1.3和1.4一致性测试——思博伦的iTest OpenFlow一致性测试解决方案包充分利用了Luxoft提供的强大能力,其中包含超过400个测试案例,支持的OpenFlow 1.3和1.4。该解决方案结合了思博伦Spirent iTest简洁易用的图形用户界面和测试例开发工具,以及LuxoftOpenFlow 1.3和1.4一致性测试的分布式和并行执行后台。

lOpenFlow一致性认证准备——对于正在准备ONF一致性认证的用户而言,思博伦的iTest-OFTest解决方案包可满足其全部要求,实现OFTest安装、配置和执行过程的自动化。这种一种可由ONF使用的OpenFlow认证测试开源工具。

lOpenFlow的质量保障和回归测试自动化——思博伦的iTest使经验丰富的特性测试人员和工程师能够轻松建立或扩展完全自动化的测试例,加快复制、缺陷排查和回归测试进程。

l专业服务和连续集成软件工程惯例——思博伦通信已与Luxoft建立了伙伴关系,为客户提供随需定制、质量保障和一致性辅导服务。Luxoft的持续集成工程实践可将OpenFlow测试解决方案与客户现有的测试和质量保障环境集成为一体。

业界评价

Luxoft公司负责技术战略的副总裁VasiliySuvorov指出:“业界正在真正开始接受SDN,而OpenFlow1.3是实现许多应用所需的关键技术之一。然而,这一新技术真正实施后会带来更新的复杂性,因此我们认为有必要面向OpenFlow和SDN开发人员推出强大、专业的支持测试环境。能够与思博伦共同把握这一市场机遇,我们倍感兴奋,并且期待进一步发挥彼此的强项,为OpenFlow和SDN设备及设备的市场推广进程做出贡献。”

开放联网基金会(ONF)执行总裁DanPitt认为:“ONF成员在OpenFlow方面取得了巨大的进步,帮助制造商为OpenFlow产品一致性认证做好准备。我们期待在ONFPlugFest看到更多创新。全世界的企业都将齐聚于此,共同测试、部署和开发开放式一致性标准,通过协作来实现明天的基准测试和互通性。”

思博伦通信网络及应用产品线高级市场总监AngusRobertson表示:“利用iTest,我们可以将OpenFlow1.3一致性测试与LuxoftTwister组合成为自动化测试,使我们能够满足OpenFlow and SDN厂商客户在设计和开发时限方面的要求。思博伦一直在帮助客户理解新技术或者虚拟技术链所包含的复杂因素,而这些因素都会对规模和性能产生重大影响。此次,思博伦在这一领域再次尽点先机。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次