处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台湾IC设计股价前十名大陆公司占三席

台湾IC设计股价前十名大陆公司占三席
来源:工商时报 时间:2013-11-11
   
IC设计股8日股价前10名
IC设计股新兵F-敦泰(5280)昨(8)日以250元上市,挂牌首日蜜月行情发威,盘中一度大涨38.8%,攻上347元,终场涨幅收歛至19.8%,以299.5元作收。

董事长胡正大指出,触控IC的应用无所不在,F-敦泰除了智慧型手机,亦已跨入平板电脑、笔电、穿戴式等新应用,明年业绩将持续成长。

F-敦泰昨日盘中股价一度大涨,在IC设计类股的股价排名超越F-晨星(3697)、仅次于联发科(2454),惟尾盘涨幅收歛,失守300元整数关卡。

F-敦泰挟其大陆手机触控IC龙头厂之姿回台上市,法人看好其今年每股盈余挑战28元,有望成为IC设计每股获利王,因此上市后的股价能否超越联发科也备受关注。昨日联发科收盘价为428元,与F-敦泰的收盘价仍有约42.9%的价差。

胡正大昨日指出,现在已在大陆手机触控IC市场拿下5成的市占率,触控IC竞争激烈,但F-敦泰将以同业的技术(近期已推出IN-Cell的触控IC)以及长期稳定的客户关系巩固既有市占率。另一方面,大陆智慧型手机市场规模将从今年的4~5亿支,明年增加至5~6亿支。整体来看,预估F-敦泰明年在手机触控IC的出货量仍有3成的年成长率。

事实上,胡正大对F-敦泰的未来期许不只是着眼于大陆的智慧型手机市场,他强调,除了智慧型手机,F-敦泰今年已在平板电脑、笔电市场打下基础,这两项新应用市场也将推动F-敦泰明年的营运成长。此外,胡正大秀出自己手上的运动手环说,触控无所不在,未来穿戴式的应用产品,不论是不是作为手机配件,几乎都是触控IC可以延伸应用方向,目前F-敦泰也同业已在穿戴式市场布局,预料明年也将会呈现初步的成果。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次