处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

STM32超值系列探索套件为低成本设计项目带来32位的设计优势

STM32超值系列探索套件为低成本设计项目带来32位的设计优势
来源:21ic 时间:2013-11-07
意法半导体近发布了STM32F030超值系列微控制器探索套件(Discovery Kit)。STM32F030于今年7月发布,拥有32位的性能,而价格仅为32美分,是该产品的亮点。

STM32F0308探索套件是是一个价格亲民而又简单易用的开发工具套件,让设计人员能够快速评估STM32F030超值系列微控制器的功能,并迅速启动开发项目。该套件在出厂前已经过配置,设计人员可以直接使用。通过USB端口供电或使用单独的电源,套件上上有扩展排针,可快速连接微控制器的全部I/O引脚。STM32F030R8T6微控制器采用64引脚封装,内置64KB闪存和8KB RAM。

STM32F030超值系列微控制器让低端嵌入式设计使用的极简设计方法成为历史。通过降低8位用户熟知的资源限制,该系列产品有助于简化设计同时提高应用性能。在扩展系统的同时硬件变化很小。该系列微控制器内置48MHz ARM® Cortex™-M0、5通道DMA、内核外设和通用外设(如电机控制定时器、5个通用定时器和1个1Msample/s12位模拟数字转换器),在不牺牲性能的前提下,具有传统8位架构的实惠价格。

STM32F030超值系列具有8位微控制器的便利性和简易性,除价格实惠的探索套件和可支持ARM Cortex-M的通用工具外,开发生态系统还提供100%免费的开发工具链。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次