处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

APEX华南展聚焦汽车电子测试解决方案

APEX华南展聚焦汽车电子测试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-11-04

2013年11月1日,中国上海— IPC-国际电子工业联接协会®将于12月5-6日在 APEX 华南展期间为广大 汽车电子 企业,举办“ 汽车电路板 测试解决方案”专题研讨会。届时,长期在IPC、IEC、UL等标准组织从事印制电路板标准开发的测试技术专家麦克罗泰克(常州)实验室董事长兼技术总监Bob Neves,将为听众讲解有关汽车电路板测试的方法、标准和认证等内容。

汽车在大众生活中的普及,对汽车安全、舒适、智能、环保等性能提出了更高的要求,也推动了电子新技术在汽车领域的广泛和深入应用。据悉,汽车电子已占据了整车成本的25%-40%,这给汽车电子及上游印制电路板带来了新的机遇和挑战,如何降低因复杂电子系统的引入带来的故障风险,测试技术就成了确保整车质量的重要一环。

在12月5-6日深圳会展中心2号馆举办的APEX华南展技术会议上,IPC邀请在汽车印制电路板测试方面有丰富经验的麦克罗泰克(常州)实验室的董事长兼技术总监Bob Neves先生领衔汽车电子测试专题研讨会。Bob Neves先生在IPC标准开发委员会中担任刚性板、高密度互连板、刚性板测试方法、实验室规范等多个标准组主席,长期活跃于50多个IPC标准开发委员会,并因此荣登IPC“名人堂”。此外,Neves先生还是PCB&CCL标准UL标准技术专家组成员,IEC 印制线路板测试方法成员。在12月5日下午,Neves先生将重点介绍汽车电路板的CAF测试、RTC单孔测试、常规汽车板的认证测试、UL及CQC认证要求等内容。

在上午的主题技术交流会上,通标标准技术服务公司的可靠性技术经理王伟荣先生将为听众介绍《PCB/PCBA在汽车行业的测试要求》。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次