来源:电子工程世界网
时间:2012-05-11
5月8日,传感器供应商美新(NASDAQ:MEMS)公布了其2012年1季度财报,财报显示2012年一季度收入增加至2千万美元,2011年1季度为1300万美元,同比上升55%。净利润为120万美元,去年同期为亏损130万。传感器季度出货量为3210万个,去年同期为1260万个。
美新CEO赵阳表示,一季度的增长主要来自手机用地磁传感器,但由于美新某大客户智能手机业务的下滑,二季度采购量出现萎缩,因此预计美新二季度收入将持平。不过其表示,美新将继续看好智能手机市场,并保证通过多元化的销售体系,确保进入更多的智能手机产品中。
同时,赵阳还强调伴随美新今天推出的业界精度的三轴地磁传感器MMC3316xMT,未来美新还将会发布传感器融合算法及软件,以及11个自由度的传感器产品组合。
“过去几年,美新一直在开拓传感器系统级解决方案,产品广泛应用于工业及航天市场。1季度美新发布了一个高性能的质量流量模块,应用于国内天然气计量和工业气体流量控制。该产品取代了传统的机械流模块,并且可以很容易地与美新的无线传感器网络产品结合为智能仪表网络。”赵阳说道。
Needham & Company分析师Vernon Essi, Jr表示,美新正在力图选择更多的手机客户,另外考虑到其新的流量传感器解决方案将会令公司营收环比增长15%,因此给予美新“持有”评级。
然而,由于对二季度业绩预期的不满,美新股价两天来下滑近50%。