处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

先进半导体芯片研发 推动应用电子进步

先进半导体芯片研发 推动应用电子进步
来源:工控网 时间:2013-11-01

半导体 市场的疲软持续到今年季度,导致对新设备的购买带来下行压力。业内预计2013年全球半导体资本设备支出将达到358亿美元,同比下滑5.5%,并预估将在2017年恢复增长。

目前,半导体技术研究可望为广泛的医疗电子、通讯、显示器、数位相机等领域带来进步与创新。这是IMEC研究机构的研究人员们针对其研究成果所描绘的未来愿景。电子产业的研发(R&D)支出持续攀升。然而,针对先进研究部份越来越高的比重持续出现在世界各地的外部组织。

但是,2013年全球半导体资本设备支出将达到358亿美元,与2012年378亿美元的支出相比,下滑5.5%。Gartner表示,由于主要厂商面对市场疲软的态势仍持谨慎态度,2013年,资本支出将下滑3.5%。

Gartner研究副总裁BobJohnson表示:“半导体市场的疲软持续到今年季度,导致对新设备的购买带来下行压力。然而,半导体设备季度性收入开始提升,而订单交货比率的乐观迹象表明设备支出将于今年晚些时候回暖。展望2013年以后,我们预计目前经济萎靡将贯穿整个行业,而所有细分领域的支出将在预测期余下的时间内遵循普遍增长的模式。”

Gartner预测2014年半导体资本支出将增长14.2%,2015年将增长10.1%。下一个周期性下滑较温和,2016年预计下滑3.5%,随后在2017年将恢复增长。

现在美国国防部先期研究计划局(DARPA)向先进半导体研究团队增加1550万美元投资,推动未来半导体和 芯片 的研发。

这笔新投资投给了半导体先进研究联合(MARCO),该联合是DARPA和半导体研究联盟(SRC)联合启动的用于发展未来半导体技术的“半导体先进技术研发网络”(STARnet)项目的一部分。SRC由包括IBM、英特尔、美光、格罗方德和德州仪器等公司组成。

DARPA和SRC于2013年1月启动STARnet项目,五年计划总投入1.94亿美元,STARnet的每个研究中心每年将得到超过600万资金投入。MARCO作为是SRC的一个下属联合,也获得1340万投资。DARPA表示,STARnet是一个全国性大学研究网络,包括伊利诺伊大学厄本那香槟分校、密歇根大学、明尼苏达大学、圣母大学、加州大学洛杉矶分校和伯克利分校,以及其他“以解决摩尔定律失效时未来集成电路发展道路上可预见的难题和奠定微系统创新基础”为主要目标的高校。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次