来源:电子工程专辑
时间:2012-05-10
机顶盒SoC领导厂商扬智科技,日前宣布其M3911网络流媒体处理器单芯片正式获德国OTT (Over-the-top) 系统供货商VieoWeb采用,成功导入VideoWeb近期针对国际OTT市场推出的B12平台中。
B12是VideoWeb专为OTT制造商以及网络内容服务商所设计的平台方案,本方案提供HTML4/5/CE-HTML 浏览器, QT-client, HbbTV, DLNA 以及扬智科技所开发设计的网络流媒体处理器。此外,B12也支持好莱坞支持的多媒体串流技术,包含Smooth Streaming, HLS, BitBand, 和 MPEG DASH;B12也同时支持多样数字版权管理技术(Digital Right Management, DRM),例如 DRM10, PlayReady, HLS-DRM 以及Secure Media等。
扬智科技的M3911是市场上颗支持快速待机与恢复功能的网络流媒体处理器单芯片,藉由缩短开、关机时间,加上能自动侦测并关闭无须使用的影音输出端子,M3911较市场上既有产品能进一步节省耗能将近50%。此外,采用开放式Linux kernel开发平台,软件开发业者能轻易的在M3911上增加各种新式应用,大量节省开发时间。
“我们很荣幸能与扬智科技合作,因为采用了成本精简的M3911网络流媒体处理器单芯片,B12成为各方寻求低成本OTT开发平台的方案,”VideoWeb业务副总Oliver Soellner表示,“VideoWeb过去三年已在OTT市场累积了成功的出货经验,新上市的B12平台将可进一步降低终端产品的制造成本,并实现在有限的成本结构内仍能提供绝佳OTT产品性能的梦想。”
“为了提供全球客户兼备经济实惠、快速开发、同时又环保的OTT产品,扬智科技很开心能与VideoWeb配合,”扬智科技国际事业部总经理Tony Chang强调,“B12平台将能提供更迅速的产品开发流程,并进一步缩短交期,此外B12还提供生命周期管理、以及持续更新软件服务。选择整合了扬智M3911芯片的B12开发平台,OTT业者预期将可大量减少产品开发复杂度,并再也无须烦恼技术层次的问题。”