处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx 发布Vivado 2013.3 新增全新设计方法及功能

Xilinx 发布Vivado 2013.3 新增全新设计方法及功能
来源:EEWORLD 时间:2013-10-29

All Programmable 技术和器件的企业赛灵思公司( Xilinx , Inc. (NASDAQ:XLNX))今天发布 Vivado Design Suite 2013.3版本,提供全新UltraFastTM设计方法,增强型即插即用IP配置、集成与验证功能,以及部分重配置(Partial Reconfiguration) 功能。Vivado®设计套件与赛灵思的All Programmable器件进行了协同优化,是可编程业界一款SoC增强型设计套件,能够解决系统级集成与实现方面的生产力瓶颈的。

自动支持UltraFast设计方法

为加快设计进程,准确预测设计进度,Vivado Design Suite 2013.3版本包含有UltraFast设计方法要素的自动化功能,其中提供的设计规则检查(DRC),可在整个设计周期中引导工程师一步步开展设计工作,而硬件描述语言(HDL)和约束模版,则可实现质量结果。

增强型即插即用IP配置、集成与验证功能

赛灵思于2012年推出即插即用IP计划,运用IP-XACT、IEEE P1735加密和AMBA®  AXI4互联协议等业界标准加速IP集成。今年早些时候Vivado设计套件提供业界首款即插即用IP集成设计环境Vivado IP 集成器(Vivado IPI),突破了RTL设计生产力的局限性。

Vivado Design Suite 2013.3版本通过增强型IP集成功能,在易用性方面取得了重大进步,并提供超过230个LogiCORE™和SmartCORE™IP核。经过这次版本升级,实现了设计和赛灵思IP的系统级协同优化。例如设计人员现在可以在整个设计过程中与以太网MAC或PCIe®等连接功能IP共享时钟资源。如果要进行IP升级,则可以方便地从顶层访问IP内部的收发器调试端口。设计人员不仅可以通过使用Vivado逻辑分析器提供的新功能在运行时间对AXI系统进行完全的读/写访问,而且他们还可以借助先进的触发器功能进行硬件调试,以检测和捕获复杂事件。

Vivado Design Suite 2013.3套件还进一步简化IP与修订控制系统的集成,并能够在 Cadence Incisive Enterprise仿真器和Synopsys VCS仿真器配合下自动运行验证流程。

部分重配置

Vivado Design Suite 2013.3版本支持部分重配置功能。ISE设计套件也提供有该功能,已被众多客户成功采用。部分重配置技术可按需动态地更换功能,从而提高了器件资源利用率。此外,部分重配置不但可降低功耗,而且还能在不停机的情况下实现系统现场升级。

Tendium公司固件工程经理Stephen Frey表示:“运用赛灵思Vivado设计套件针对7系列器件提供的部分重配置功能,Trendium得以在满足我们的PCI Express®要求的情况下,成功开发出片上系统架构。借助部分重配置技术,我们可在不扰乱PCI Express链路的情况下为我们的网络访问代理平台更换协议分析模块,从而提高赛灵思器件的有效利用率。通过该方法还可用新模块更新现有硬件,为未来产品提供增强特性。”

供货时间

Vivado Design Suite 2013.3 版本,或者观看在线培训视频,运用UlstraFast设计方法和Vivado设计套件的目标参考设计, 迅速提升您的设计生产力。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次