安捷伦与华盛顿大学合作构建嵌入式系统教学实验室

来源:21ic
时间:2013-10-29

分享至:
安捷伦 科技公司与华盛顿大学联合宣布将展开合作,将行业的 电子测试 设备带到该大学电气工程系实验室。

安捷伦将提供 12 台具有4 个模拟和16个数字通道的 电容式触摸屏 控制功能的数字示波器,其带宽为350MHz。此次合作将确保为华盛顿大学嵌入式系统教学实验室的学生打造前所未有的非凡体验。嵌入式系统实验室将会为学生提供优良的学习和实践环境,尤其是处理行业中常有的设计、调试和测试问题,为学生毕业后能顺利进入相关行业打下坚实基础,同时这也是实验室的基本使命。

华盛顿大学电气工程系首席讲师 Jim Peckol 表示:“我们经常遇到关于测试测量设备是否适用的挑战,尤其是学生面对的被测对象愈发复杂,需同时被测量验证的信号数量,以及其固有的模拟或逻辑特性迫使我们重新思考测试测量设备的选择。安捷伦提供的先进测试测量仪器不仅可以培养学生的基础技能,而且可以将这种技能提升到新的高度,尤其是在设计、分析和调试复杂电路方面,即使设计中同时包含模拟与多路数字信号,用这种测试仪器也没有问题。”

安捷伦科技 InfiniiVision 4000X系列示波器是高档教学实验室的理想选择。学生们可以体验安捷伦业界的测量技术,包括高达百万波形/秒的捕获率、智能分段存储器和第四代快响应深存储MegaZoom技术,这些技术会让信号分析变得简单、快速和深入。在使用和操作体验上,学生们会有前所未有的体验,安捷伦4000X采用业界的电容式触摸屏(12.1 英寸),配合一‘触’即‘发’ InfiniiScan Zone 创新技术,手指一滑,特定信号的触发设定就完成了。此外,学生们还能够充分利用该仪器硬件五合一的独特优势完成更多的试验调试测试,该仪器所用芯片支持五种仪器功能,包括示波器、逻辑分析仪、串行协议分析仪、双通道函数/任意波形发生器(20MHz)、数字电压表(3位)。

安捷伦大学开发经理 Bill Wallace 表示:“安捷伦非常高兴与华盛顿大学电气工程系展开合作,帮助学校为学生,也就是未来的工程师,提供先进的学习环境。”

安捷伦示波器提供广泛的外形尺寸和性能选择,带宽范围覆盖 20 MHz 至 90 GHz,提供业内的技术指标和功能强大的应用软件。

标签 安捷伦 电子测试 电容式触摸屏 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台