• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

几个数字解读村田

来源:EEWORLD
时间:2013-10-29

分享至:

日前,在Ceatec上,村田不单展示了其设计的元器件,同时也为与会媒体详细介绍了关于村田的一些历史背景,我这里想以数字的形式,来点评一下村田。

5

村田的每一件产品,都需要5步设计,其中都包含着相当的技术含量,从材料的选取到成形,从烧制到加工,后再到验收,每一步都需要经过严格的工艺要求。

村田特有的技术包括材料技术,叠层技术,生产技术以及高频技术。比如叠层技术,要将厚度不到1um的陶瓷薄膜上分配陶瓷材料,通过压印形成电极、多重叠层的工程技术。而村田为了将叠层技术运用至极,自行研发了生产测试设备,村田事业开发本部新工艺开发中心西木亮说道:“我所负责的外观检查装置就是以独自的画像处理算法,来实现产品的品质和质量保证。”

700

目前每部高端智能手机中都使用超过700个0402尺寸的电容,这其中有1/3都是来自村田制造。在为手机提供小型化和超薄化的同时,村田的通信设备销售业绩也是逐年升高——2012年预计达到3300亿日元左右,目前通信设备占公司总营业额的一半左右,而这其中又有90%的收入来自手机。

除了提供电容器之外,包括表面波滤波器、表面波双工器、SWITCHPLEXER开关以及WLAN连接模块等,都是村田的强项所在,据悉目前全球约有60%的WLAN模块出自村田之手。

100%

电脑及相关设备目前所占村田的营业额约20%,尽管PC市场近两年并没有显著增长,但村田2012年仍旧实现了营业额的净增长。目前市面上的硬盘检测用振动传感器几乎都来自村田,同时村田提供的还有电容器、滤波器以及WLAN模块等等。

15%

在村田的几大市场中,车用市场是一个连续五年净增长的细分市场之一,随着对VTI的收购及整合,目前其MEMS加速度计已广泛应用在汽车的各个方面,甚至包括ESC、ABS等应用中。而其LTCC多层基板则可以改进诸如ECU、雷达、刹车停车等应用中的性能。

当然,如此庞大的车用市场中,村田也仍然会提供更可靠的陶瓷电容器,蓝牙模块等。

1700亿

近两年,日系AV及家用电器厂商的衰落,使村田在这一领域的收入大幅下滑,从高峰时期的1700亿日元到现在的不足1200亿。但村田表示,将超薄电视作为核心市场发展,提供更可靠更高转换效率的电源模块,以及负离子发生模块等生活用家电。

6784亿

村田2012年总销售额为6784亿日元,其中电容器、压电产品、传感器滤波器等、通信模块及电源模块的所占比率分别为33.7%、11.9%、20.5%、26.9%以及7.0%。

而按照区域划分,大中国区、亚太区、日本、欧洲及南北美所占比重分别为54.8%、18.2%、10.9%、9.6%以及6.5%。

尽管村田90%的销售比例来自海外,但目前其60%的员工是本土员工,同时77%的产品生产制造都是在日本进行。不过村田也计划未来提高海外生产的比重,从23%提高至30%。

正如村田代表董事社长村田恒夫提出村田目前的三个行动指南:“在2013年4月开启的中期构想中,为实现企业总体构想,我们提出了‘真正的全球化’、‘全员营销’和‘发展制造力’,作为今后三年需要特别重视的行动指南。”

相信未来几年,村田的数字将会更美好。

标签 陶瓷电容 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻