来源:电子工程专辑
时间:2012-05-09
随着电子产品的复杂度不断提升,电子系统不再以一个单一的处理器产品为核心设计,而是趋向于多个不同处理器协同工作为主,因此在系统级设计中,不同处理器平台协同工作的协调设计变得越来越重要,如何尽可能缩短不同处理器平台协同工作时的设计调试时间,对提升系统设计的效率有巨大的帮助。目前,模块化设计系统平台,是应用日渐广泛的设计开发方式。
模块化设计,简单地说就是将产品的某些要素组合在一起,构成一个具有特定功能的子系统,将这个子系统作为通用性的模块与其他产品要素进行多种组合,构成新的系统,产生多种不同功能或相同功能、不同性能的系列产品,可以缩短产品研发与制造周期,增加产品系列,提高产品质量,快速应对市场变化。
飞思卡尔塔式系统(Freescale Tower System)
飞思卡尔的塔式系统是一个模块化开发平台,可帮助开发人员快速完成原型机设计并评估其应用。设计人员可以从由微处理器/控制器和外设模块组成的不断扩大的生态系统中进行选择。只需选择具有所需特性和功能的开发板卡(模块),并将其合并构建塔式开发系统。另外,标准化的开源硬件允许客户和合作伙伴为更多功能和定制设计附加模块。
塔式系统是一种多类型多板卡的集成模块化开发系统,核心思想是模块化设备的核心板与底板扩展的即插即用开发,不过飞思卡尔对其进行了更多优化。在塔式系统中,两侧的背板在承载开发板的同时,提供多个标准的接口(现在采用的是PCI-e插槽),在这两块背板的插槽上可以插CPU板和各种外设模块板,比如以太网板,LCD板, WIFI板等等。用两块背板的好处是用户可以根据自己的需要任意组合购买相应的demo板或evb板,实现不同板级产品的协同工作调试与验证,从而提供更好的模块化,更大的灵活性,并且相同类型的开发板在不同开发中还可以复用,节省了成本。
利用飞思卡尔塔式系统提升设计,通过快速原型和工具再利用方式,飞思卡尔的模块化开发平台可节省现在和未来数以月计的开发时间。使用可互换、可再利用的模块以及开源设计文件,轻松定制自己的设计,并且减少了较低等级的设计,拥有更多时间专注于开发与众不同的解决方案。
QorIQ P1 家族
飞思卡尔QorIQ P1系列通信处理器是的PowerQUICC平台的下一代,基于设计的可扩展性,本系列产品提供了强大的处理能力以满足苛刻的应用需求,基于这些处理器的通信设备,成为工业网络、工厂自动化和电信应用的理想选择。利用飞思卡尔塔式系统,可以简单而有效地评估、开发和调试QorIQ P1处理器。
QorIQ P1平台系列由双核和提供了向双核处理移植路径的单核产品组成,提高了PowerQUICC II Pro处理器客户的性能。QorIQ P1平台系列提供频率在400 MHz至800 MHz范围内的解决方案,具有密集集成、高级安全增强和一套丰富接口。通信处理器的QorIQ P1系列为多种应用提供了前所未有的每瓦性能。QorIQ P1系列产品均基于E500的Power Architecture内核,与现有的PowerQUICC处理器具有完整的软件兼容性。P1平台系列非常适合于多业务网关、以太网交换机控制器、无线LAN接入点及具有严格功率和热量限制的高性能通用控制处理器应用。
TWR-P1025塔式系统
TWR-P1025塔式系统作为全新的基于Power Architecture和塔式系统这两大飞思卡尔重要的技术基础的通信处理器产品开发模块,针对越来越广泛的各种工业和家庭以太网应用开发而成,通过融合两大技术的优势,不仅能够快速应对各种网络环境的开发挑战,还能提供高性能和可扩展性,帮助客户快速与原有处理器平台和产品进行协同开发。
TWR-P1025处理器模块支持多种应用环境,它可以单独用来作为开发板支持各种不同应用或独立作为塔式系统平台的快速原型。作为对传统网络连接的补充,塔式系统还可以用于支持工业以太网和工业级连接的现场总线协议。具有成本效益的塔式系统模块可以支持从入门级网络到工业应用的广泛范围的快速原型设计,包括无线局域网、工厂和建筑自动化和协议桥接,这大大缩短了客户解决方案的设计时间以加速其上市。
飞思卡尔充分利用Power Architecture技术的可扩展性、能效和高性能,在网络、自动化、工业和其他增长快速的市场中树立了行业地位。该技术是飞思卡尔广泛的创新产品的核心,包括专为满足和超过下一代网络应用严格性能要求而设计的先进的多核处理器,以及专为满足全球成本竞争为激烈的嵌入式市场要求而设计的坚固耐用、超低功耗的微处理器。
飞思卡尔的塔式系统模块基于Power Architecture技术,以塔式系统外形设计提供了为丰富的特性集。塔式系统为Power Architecture 设备提供了通用开发平台,其性能范围非常广泛,从60至2550 Dhrystone百万条指令/秒(DMIPS)。塔式系统解决方案共享MQX实时操作系统(RTOS)和CodeWarrior集成开发环境(IDE),通过允许在广泛的Power Architecture MPU和MCU之间重复使用,可帮助设计者优化其软件投资。
双核P1025处理器提供了性能,协议和接口支持的出色整合,包括两个高性能CPU内核,其运行速度高达533 MHz,更大的L2缓存,DDR3内存控制器,一个PCIe控制器和集成I / O控制器阵列组合以支持广泛的工业和网络协议和连接选项。飞思卡尔的QUICC Engine技术进一步加强了I2C,UART和USB增强型三速以太网控制器。 QUICC引擎是基于一个专用的32位233 MHz RISC处理器的实时协议处理引擎。丰富的I / O可以替代对昂贵的FPGA/ ASIC的需要,从而降低设计的复杂度和BOM成本。
飞思卡尔的QorIQ P1系列处理器提供出色的性价比、灵活性和可扩展性以支持各种工业、网络应用,P1平台系列特别适合用于多服务网关、以太网交换机控制器、无线LAN接入点和严格限制热量的高性能通用控制处理器应用。作为全新的飞思卡尔的QorIQ P1家族中的一员,双核P1025处理器相比于之前的产品,更适合全新的网络应用,特别是在低成本、低功耗和高性价比应有需求明显的网络处理平台方面,提升了QorIQ P1系列的适用范围和竞争优势。通过TWR-P1025处理器模块,丰富的接口资源赐予该平台更大的扩展性,并可以更好地让客户与其他处理器平台进行应用开发的比较,选择适合自己应用的处理器搭配。
TWR-P1025处理器模块目标应用:
●工业自动化和驱动器
●网关,网桥和集线器
●智能I/O
●测试和测量
●机器人
●线卡控制器
●无线局域网接入点
●可编程逻辑控制器