处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

AD9361为软件定义无线电设计注入动力

AD9361为软件定义无线电设计注入动力
来源:EEWORLD 时间:2013-10-24

中国北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI ),的高性能信号处理解决方案供应商,今天推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案。新型 AD9361 射频捷变收发器旨在支持多种可编程无线电应用,支持广泛的调制方案和网络规范(如国防电子、仪器设备、通信基础设施等),在性能、高集成度、宽带性能和灵活性方面达到居于行业水平。AD9361有大量设计资源作为坚强后盾,有利于加快上市时间,包括软件设计套件和FPGA夹层卡(FMC),可用于快速开发软件定义无线电解决方案。有关更多信息,请观看视频www.analog.com/ad9361rftransceiver.。

国家仪器公司Ettus Research™机构主席Matt Ettus表示:“AD9361捷变收发器是一款完整的单芯片射频收发器解决方案——是射频架构师梦寐以求的器件。我们将AD9361与Xilinx的Spartan-6 FPGA、USB3.0接口以及综合软件支持配合起来使用,打造出行业内简单易用、灵活的软件定义无线电解决方案。”

AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板为设计师提供了一种支持多种通信协议的快速原型设计环境,包括多数许可和未许可频段。

ADI公司首席技术官Sam Fuller表示:“AD9361具有的编程灵活性和可配置性,再加上低功耗软件配置无线电的灵活性,以及小巧的身材,必将带来无限的设计可能性。与技术进步相伴的是同样先进的客户生态系统支持特性,结果将缩短上市时间、降低项目风险。”

关于AD9361射频捷变收发器

凭借70 MHz至6 GHz的工作频率范围,AD9361是一款集多种功能于一块芯片的完整 无线电设计 方案。射频捷变收发器集成1个射频前端、灵活混合信号基带部分、频率合成器、2个模数转换器和2个直接变频接收器,不但简化了设计过程,同时也减少了物料成本。AD9361支持从200 kHz以下至56 MHz的通道带宽,具有高度的可编程能力,其动态范围在当今市场上傲视群雄。

两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个接收子系统都拥有独立的自动增益控制、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。AD9361还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。

每个通道搭载两个高动态范围模数转换器,先将收到的I信号和Q信号进行数字化,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头FIR滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。

AD9361的可用设计资源:软件设计套件和FMC板

在FPGA夹层卡以外,ADI同时为AD9361提供广泛的设计资源,包括Gerber文件、参考代码、Linux示例应用和驱动程序以及设计支持包,这些资源都已提供下载。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次