处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI创新系统解决方案支持高稳健智能电网部署

TI创新系统解决方案支持高稳健智能电网部署
来源:EEWORLD 时间:2013-10-21

日前,全球实施和维护 智能电网 的系统供应商德州仪器 ( TI ) 在阿姆斯特丹举行的 2013 年欧洲表计国际展览会(European Utility Week) 上宣布发布创新技术,进一步推进其为智能电网提高智能性的一贯承诺。该技术可帮助智能电网开发人员构建适用于智能仪表、电网基础设施以及通信系统的新一代产品,充分满足智能家庭与 物联网 (IoT) 等应用需求。

实施高效智能电网包括为公用设施分配及传输基础设施增添智能通信功能,提供计量设备,连接家庭楼宇中的各种不同设备。TI 开发了业界的技术和工具,并提供互补型模拟、嵌入式处理及连接产品系列,不仅可帮助开发人员为智能电网创建安全、经济并能满足未来发展需求的解决方案,而且可提高设备适应众多国家、地区或标准的灵活性。

计量解决方案提供更高性能、更大存储器容量的低成本选项
TI 不断推出业经验证的计量评估套件,壮大了其具有更高存储器容量、安全性与准确性的计量 IC 产品阵营。TI 多相位计量套件建立在 MSP430F6679 SoC 基础之上,可为开发人员提供的精确度、更大容量的集成型存储器以及高级防篡改保护功能。

这些 SoC 可实现符合或超过 IEC 62053-22 与 ANSI C12.20 Class 0.2 标准等智能多相位电表全球监管要求的电能测量精度。此外,512KB 大容量集成型闪存存储器还支持动态定价表、DLMS/COSEM 或连接协议栈等更高级计量特性。MSP430F6779 SoC 还包含一些可跟踪电表篡改的高级防篡改保护特性,可帮助降低公共事业费用和预防电表损坏。此外,128 位硬件加速高级加密标准 (AES) 模块与传统软件实施方案相比可加速加密,从而不仅可提高仪表安全性与性能,而且还可降低能耗。欲了解更多详情,敬请访问://www.ti.com.cn/product/cn/msp430f6779。

TI 将欧洲流量表与高性能低成本 wM-Bus 平台相连接
TI 不断发展的 1 GHz 以下 wM-Bus 解决方案系列非常适合在法国、意大利以及英国支持大规模智能水表及气表的部署。TI 支持目前市场上出色的选择及阻塞性能,开发了具有更广泛覆盖范围与更稳健通信的高可靠性 MCU 与 RF 整合解决方案,可充分满足欧亚各地恶劣条件下的应用需求。TI wM-Bus 技术可帮助流量表及子表制造商满足要求电池使用寿命维持 15 年以上的各种标准要求。欲了解有关 TI wM-Bus 支持的更多详情,敬请访问://www.ti.com.cn/cn/lit/ml/slat149/slat149.pdf。

TI 发布支持极高灵活性与准确度的超声波流量表

TI 超声波流量表解决方案具有高级软件与高稳健硬件,实现了准确性、智能性与灵活性的业界组合。UFM-EVM 解决方案是可为水表、气表以及热量表提供高级早期泄漏检测功能的完整超声波流量表参考设计,能够平衡功耗、准确度以及连接要求,为亚欧开发人员提供理想的设计起点。这款超声波流量表设计包含 TI 互补型模拟及嵌入式技术,其中包括:可为流量表应用测量低强度高频率超声波的新一代模拟前端 (AFE);能够精确测量数十皮秒时间,满足严格流量表行业需求(EN 1434、EN 14236、CJ 128、OIML R 49)的高级时间数字转换器 (TDC);以及可通过 TPS62730 DC/DC 转换器和 MSP430™ 微控制器以确保流量表持续工作多年无需更换电池的超低功耗专业技术。欲了解有关 TI 超声波流量表参考设计的更多详情,敬请联系 TI 销售支持代表。

不断壮大的业界广泛有线及无线连接解决方案阵营

高效智能电网需要公共事业单位与智能电网厂商提供平衡的有线及无线连接选项。TI 可为智能电网提供业界丰富的 1GHz 以下、2.4GHz、Wi-Fi、ZigBee®、近场通信 (NFC) 以及电力线通信 (PLC) 连接产品系列。TI不仅是各大 PLC 联盟的活跃创始成员,还充分利用其广泛的专业技术与现场试验创建了业界首款在同一芯片上提供 PRIME、G3 以及 IEEE P1901.2 窄带 OFDM PLC 草案标准支持的 PLC 器件。该器件可帮助开发人员便捷创建能够满足未来需求的智能电表,其可通过任何国家的现有电力线高效传输数据。从无线角度看,无处不在的 Wi-Fi 已迫使公共事业单位为消费者提供了能够跟踪智能家庭或楼宇中各种不同产品能耗的子仪表设备。TI 正在努力降低子仪表的复杂性,在简单易用的低功耗解决方案中封装互补型计量、连接与处理器组件。例如,TI SimpleLink™ CC3000 Wi-Fi 处理器与 MSP430 微控制器可为子仪表应用实现简单的设计。欲了解样片提供信息,敬请联系 TI 销售代表。

智能数据集中器简化数据收集与传输

智能电网的发展要求公共事业单位必须有效收集、分配和分析的大量数据。TI 近期发布的数据集中器可通过众多高性能、低成本连接选项实现极高的灵活性与可扩展性,帮助开发人员设计符合全球智能电网标准的数据集中器。该智能数据集中器不仅支持稳健的自动仪表读取 (AMR)、高级仪表基础设施 (AMI) 以及传感器网络自动化应用,而且还可帮助公共事业单位同时连接和管理 2000 多个电表。智能数据集中器采用 TI 具有各种高灵活外设的高度可扩展 Sitara™ AM3359 处理器,支持多种有线及无线连接选项,包括 1GHz 以下、2.4GHz ZigBee、Wi-Fi、NFC 以及多种 PLC 标准(G3、PRIME 以及 S-FSK 支持)等。配套提供的 PLC 模块上系统与 TI PLC 软件协议栈(PRIME、G3、IEEE P1901.2 或 PLC-Lite™)搭配,可帮助智能电网开发人员在 10 分钟内便捷设置支持 PLC 连接的数据集中器演示。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次