来源:21ic
时间:2013-10-21
先前与AMD APU针对手势、脸部识别应用技术合作的 eyeSight ,目前也将与 ARM Mali-T600进行技术整合,未来将使采用Mali-T600的ARM架构装置可进一步应用手势操作,或者快速进行脸部识别,或者透过简单动作即可进行操作。
ARM在今年公布低耗电且具协同运算特性的Mali-T600新系列GPU后,目前也将与eyeSight携手合作,未来将具体整合其手势识别、脸部识别等技术应用,使用者除了可透过浮空手势操作装置、配合脸部表情识别登入或其它应用,甚至透过微幅的手指动作即可操作手持装置。
在与ARM合作之前,eyeSight其实也与AMD针对APU系列处理器提供技术整合,让采用APU笔电产品可直接整合浮空手势或脸部识别功能,而无需事先安装外挂程序或扩充硬件设备。
而配合Mali-T600强调「持续运作、永远联机 (always-on, always connected)」使用体验,eyeSight技术将可以低耗电维持背景运作,必要时即可立即进行协同运算,迅速识别操作者手势或进行脸谱比对识别等运算作业。