来源:腾讯科技
时间:2013-10-14
多年来,三星、LG和其他公司已向人们展示了各种柔性显示屏(flexibledisplays),甚至是搭载柔性显示屏的智能手机。直到现在,柔性显示屏才刚刚在商业化的道路上踏出步。
三星GalaxyRound手机的上市给人们带来了不少疑问。比如,何为柔性显示屏?其真正意义何在?柔性显示屏能为智能手机或者其他设备带来什么优势?
1、柔性显示屏到底是什么
通俗来讲,“显示屏”是指你看手机和进行操作时所看到的界面。从技术角度看来,显示屏就是放置在玻璃面或者塑料壳下的电子材料,负责照亮手机和显示信息。
三星和LG的柔性显示屏是一种位于玻璃外壳下的有机发光二极管(或者叫OLED)。它是由柔性材料(如塑料)构成,而不是硬玻璃。三星和LG等公司花费了多年的精力去研发柔性显示屏。终,三星的GalaxyRound手机上市,代表了手机厂商次将柔性显示屏带入市场。
2、三星GalaxyRound柔性显示屏与GalaxyNexus可弯曲显示屏有何区别?
GalaxyNexus和NexusS搭载的是一块略微弯曲的显示屏,其弧度刚好紧密地贴在你的脸颊上。实质上,它采用的是波状的玻璃,而非OLED材料。
3、三星GalaxyRound可以弯曲吗?
不行!三星GalaxyRound采用5.7英寸“全高清超柔性AMOLED”显示屏,但不意味着它可以被弯曲。的确,它的显示屏呈现很大的弧度,但手机还是坚硬,无法被弯曲。
4、既然不可弯曲,那人们为什么称其为柔性显示屏呢?
部分原因可能是人们对“柔性”的定义不同。如上所述,“弯曲显示屏”可以指弯曲的OLED(或LCD)、玻璃,或者两者皆是。除此之外,柔性显示屏还有其他很多形式。三星GalaxyRound的情况是,其显示屏有一定弧度,并非平直,这样就能更好地贴合用户脸部。这种形状有时也被称为“波形”。
另一种类型的柔性显示屏就是“可弯曲”显示屏。类似我们的银行卡——它们可以被轻微的弯曲,但不能完全对折。第三类柔性显示屏指的就是大家常常会联想到的“可折叠显示屏”。后一种就是“卷式显示屏”,通常也被称“圣杯显示屏”——正如卷纸一样弯曲。
5、为何大家都想要柔性显示屏,它有何优势?
事实上,曲面显示屏(如三星GalaxyRound)的优势还不明确。但是,可弯曲显示屏的却有着几大可预见的优势。比如,它们更耐用(尤其防摔),这主要是因为它们可能是由塑料制造而成,而非玻璃。而且,采用塑料制造的显示屏会使设备更轻、更薄。同时,手机厂商还可以生产出形状各异的手机,而不一定是标准矩形屏幕的手机。当然,如果施压过大,塑料屏幕也是一样会破碎。目前,玻璃制造商也正在设计可弯曲的玻璃。
不过,耐用性也带来了新的问题:为什么不直接生产搭载塑料显示屏的正常手机呢?有专家认为,因为柔性显示屏可以做一些其他显示屏无法做到的事情。试想一下,你可以把手机或者平板电脑折叠起来放进口袋里,或者“卷开”显示屏,当作地图使用。柔性显示屏甚至还可以被嵌入衣服、珠宝。如果可以克服各种困难,柔性显示屏将有巨大的市场潜力,虽然我们还无法真正预见它的真正用处。
6、生产可弯曲的智能手机有哪些困难之处?
生产一部可弯曲的智能手机和生产一块有弧度的屏幕是两回事。目前,电池和其他电路构造还都是“即硬又直”。可折叠手机的耐用性和内部零件都是个问题。柔性屏手机可能需要柔性的显示屏、覆盖材料(塑料或玻璃)、可弯曲的电池和可拉伸的硅材料。以上所需材料,有一部分已开始研发。此前,LG曾发布一种可以使电池弯曲,并将其挤压到一个狭小空间的电池技术。
除此之外,设备还需要拥有一个坚硬的脊骨,以储存不能被折叠的零部件。三星和其他厂商展示的概念机显示,这些不同的柔性设计都是有可能的。生产柔性显示屏手机的另一大挑战就是量产。当柔性显示屏手机刚进入市场时,其标价肯定会比普通手机要高。不过,当生产效率提高,其成本就会逐渐下跌,价格也会相应地下降。
即使三星GalaxyRound仅仅是曲面显示屏手机,而非可折叠的手机,但是它的生产也困难重重。这或许可以解释为何三星目前仅在韩国发布这款手机。
7、可柔性OLED和LCD那个更好?
手机厂商展示的可弯曲或可折叠的显示屏都是使用OLED。当然,LCD也是可以弯曲的,但是相比之下OLED更容易被弯曲。LCD是一种常见的显示屏,像三明治一样由两片玻璃夹着液晶材料,液晶可以调整光亮。LCD需要一种发光芯片提供背光。尽管LCD可以被弯曲,但是非常困难,因为两层玻璃的间距必须始终保持一致。OLED不需要发光芯片来提供光亮,仅需要一片充当底层的玻璃(或者金属)。OLED通过沉淀在表面上的碳材料来使屏幕发光,而且这种表面可以弯曲。一般情况下。手机制造商会加入第二片玻璃来保护底层。
8、三星GalaxyRound屏幕是由玻璃制成的吗?
目前还不清楚。因为三星并未公开该屏幕的具体构成材料,也不对我们的猜测进行评论。外有猜测称,三星GalaxyRound屏幕使用的是塑料聚合物材料。从表面上看,三星使用的更像是一片非常薄曲面玻璃。
一年之前,美国科技网站CNET首次看到了康宁柳木玻璃(WillowGlass),这是一种极轻薄的韧性玻璃。
9、用户会转而使用塑料显示屏设备吗?
塑料显示屏能让设备真正实现可弯曲的“柔性”,但是塑料材料还有许多技术问题。塑料的属性和玻璃的不同,这意味着,生产商需要在不牺牲显示屏显示锐度和反应敏度的情况下找到玻璃的塑料代替品。另一个棘手问题是,塑料材料具有半渗透性,空气和水有可能会渗入设备中。为了避免这个问题,手机制造商可以为塑料铺一层保护层,也有生产商在试验玻璃塑料混合材料。虽然困难重重,但都只是时间和金钱的问题。
硅谷柔性触摸显示屏技术公司Cambrios首席营销官SriramPeruvemba表示:“很多问题都可以通过相应的投资来解决。”
10、柔性显示屏还有其他用途吗?
尽管我们现在还不清楚可折叠智能手机的实用程度如何,但是现在已经有不少例子能反映柔性屏幕技术的实用性。比如,弧形触摸显示屏已经被应用在智能手表或其他可穿戴设备上。