处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦全自动在线测试解决方案能够提高生产效率

安捷伦全自动在线测试解决方案能够提高生产效率
来源:飞象网 时间:2013-10-11

安捷伦科技公司日前宣布推出全自动 Medalist i3070 系列 5i 在线测试系统。该系统采用紧凑型机箱,占地面积比传统的 3070 系统减少 33%。

i3070系列5i根据 SMEMA 标准而设计,可完美地集成到大批量生产线中。这样可限度地减少对操作人员的依赖,从而节省劳力成本,降低静电放电对产品带来的损害,同时改善产品质量。

系统采用安捷伦创新的短线夹具技术,以确保测试的可移植性、可重复性和稳定度。符合人体工程学的设计允许用户轻松地更改夹具和执行日常维护。

安捷伦测量系统事业部营销和支持总监NKChari说:“全球各地的制造商们面临着保留人才的难题,因而更加需要引入全自动 ICT 解决方案。客户愈发地关注板处理及其对产品良率的影响。全新自动化 i3070 在线系统可为 PCBA 提供更高的质量。”

i3070系列5i仍旧采用安捷伦屡获殊荣的 ICT 技术(例如覆盖扩展技术)和全套边界扫描技术。测试标准计划的向前兼容性确保在离线和在线测试之间轻松切换。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次