来源:与非网
时间:2012-05-02
2012 年 4 月 28 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI)推出一款具有嵌入式 miniDSP 内核的业界集成度音频编解码器,可在宽带语音采样率高达 16 kHz 的应用中抵消回声及噪声。该 TLV320AIC3262 高度集成 5 个放大器与 2 个 miniDSP 内核,可帮助设计人员同时连接3 个器件,如应用、蓝牙 (Bluetooth) 以及基带处理器等。音频语音样片可在编解码器中无缝接收、混合与处理,且该编解码器同时配置TI 音频语音算法及第三方算法,也可用作其它许可证,可为设计人员在移动设备上创建多功能高清音频设计带来极大优势。
TLV320AIC3262 的主要特性与优势
第三代 miniDSP 技术可在高达 16 kHz 的频率下抵消宽带噪声及回声,为视频会议等应用中的电路交换或 VoIP 电话带来高清语音质量;
SRS WOW HD™可提高音频回放质量,是产品标准特性且不增加客户成本,还可通过卸载主机处理器的任务到该编解码器上,提高主机处理速度。设计人员也可评估其它认证型预集成 SRS 解决方案,包括TruMediaTM、CircleSurround HeadphoneTM 以及 TruSurround HDTM 等。以上方案可通过SRS Labs 公司的直接许可证协议购买;
3 条异步音频总线与异步采样率转换 (ASRC) 允许设计人员连接多个音频资源,配置多个采样速率;
智能扬声器保护算法可控制音圈温度与隔膜偏移,在不损坏扬声器的情况下实现音量化。