处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱迪思超低密度MachXO3 FPGA系列助力新兴互连接口设计

莱迪思超低密度MachXO3 FPGA系列助力新兴互连接口设计
来源:中国电子网 时间:2013-10-09

莱迪思半导体公司日前宣布推出超低密度MachXO3™现场可编程门阵列(FPGA)系列,世界上小、低的每I/O成本的可编程平台,旨在扩大系统功能并且使用并行和串行I/O实现新兴互连接口的桥接。配合先进的小尺寸封装和片上资源,MachXO3系列使得系统架构师可以方便地实现新兴互连接口设计,如MIPI、PCIe、千兆以太网等,实现高性价比的创新。

超低密度MachXO3 FPGA系列为客户提供了一个可编程桥接解决方案,使他们能够用的组件和接口标准构建具有差异化功能的系统。凭借先进的封装技术,消除了键合线 (bond wire),在一个小封装内实现了低的成本和更高的I/O密度,MachXO3系列可用于所有细分市场,包括消费电子、通信、计算、存储、工业和汽车。

“MachXO3系列使设计人员能够解决其系统内组件之间不同接口的互连,并且同时对系统的成本、面积和功耗的影响小,”莱迪思产品和企业市场营销高级总监Brent Przybus说道,“随着系统性能和复杂性的增加,I/O接口往往会成为设计瓶颈。设计工程师要使用先进的组件,但必须处理大量的接口标准,其中许多仍在不断变化或者对大多数设计工程师而言比较陌生,如MIPI。”

突破性的技术,以更少的投入获得更大的收益

莱迪思的MachXO™和MachXO2™系列瞬时启动、非易失性可编程器件成为了一代标志性产品,为系统设计师提供完整的、低成本的选择来扩展通用I/O、桥接接口,并尽量减少总的系统功耗。

基于40nm制程工艺构建的低功耗架构,专门针对功耗敏感的应用,在提供更高性能的同时降低了成本。新的MachXO3系列所提供的一套新的特性,使系统工程师能够在一个更小封装内实现更多。

新的640-22K逻辑单元系列采用的封装技术,不仅提供微型2.5x2.5mm晶圆级芯片封装(WLCSP),还有540个I/O的器件,以及带有3.125Gbps SERDES功能的器件,全方位覆盖消费电子、工业、通讯、汽车和计算市场的桥接和接口需求。

MachXO3 FPGA拥有Lattice Diamond®软件以及莱迪思和第三方提供的IP和专业应用支持,MachXO3 FPGA系列提供了一个完整的解决方案,包括:

· 业界低的静态和动态功耗,适用于消费电子、工业和汽车这类uW级静态功耗、mW级动态功耗的系统,利用FPGA的可编程特性解决设计难题。

· 先进的可编程架构,支持高达150MHz的性能,包括集成的DSP和存储器资源。

· 多次可编程(MTP)技术,实现现场升级和即时操作,适用于通信、存储和计算市场的应用,在这些应用中I/O接口必须比系统其余部分更早被激活。用户甚至可以从一个处理器或外部PROM来配置器件,可以说是为他们提供了灵活的解决方案,用于解决接口和桥接的设计挑战。

· 业界完整的基于MIPI的解决方案,使用硬模块和软IP不仅能实现高带宽可编程桥接,适用于4Kx2K视频、4千万像素图像传感器接口等应用,也实现了与的兼容MIPI的组件的连接,从而实现更先进的差异化功能。

· 集成的硬PCIe和千兆以太网IP,使用低功耗、低成本的超低密度FPGA实现高速控制接口以及高带宽的数据桥接。

· 热插拔I/O避免了通信、存储和计算应用中的系统停机时间,使得组件的更换不会影响到系统其余部分的正常工作。

· 简化的单电源供电解决方案,利用片上稳压器即可在用户环境下工作。

· 汽车和工业级温度范围支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次