来源:电子工程世界
时间:2012-04-28
百花齐放的半导体市场竞争日渐激烈,每家公司都要生存,更要成长,在争夺客户过程中,如何满足客户更为快速、个性化、便捷地推出产品的需求已经成为凌驾于性能和价格之上成为吸引客户的首要难题。可以说,现在哪家半导体企业不提供解决方案,要么是其产品强大到不需要考虑竞争对手,要么是其实力已经不值一提。
飞思卡尔:全面提升解决方案竞争力
飞思卡尔去年底将业务部门进行整合,宣布了两个新的战略业务部门,联想到公司之前将名字从飞思卡尔半导体改为飞思卡尔,解决方案将是未来飞思卡尔公司的主要市场竞争策略。在2012年,飞思卡尔全面提升了自己解决方案价值,并且以解决方案为核心推广自己的全新产品。
利用自己在微控制器和微处理器以及相关的无线技术方面的优势和丰富产品线,飞思卡尔面向多个领域推出了特性化解决方案推广自己的产品,比如面向智能家居的全系列解决方案,包括基于WiFi和Zigbee等多种无线协议的无线智能家居网络、智能家居照明控制、智能家居中控系统和2.4GHz智能家居无线遥控器等,瞄准逐渐火爆智能家居行业市场。
除了智能家居,飞思卡尔更是瞄准了智能能源这个更为庞大的市场,强调以“高能效、互连、安全”为核心的用智能能源解决方案服务于不同客户及智能供电电网的不同节点,在整个供电网络上提供Zigbee SmartPlug技术、家用能源处理器、拥有MC12311的次级1GHz RF、“后一公里”电缆通信、智能电表、拥有Freescale DSC的可再生能源系统、智能电网联网控制以及全面软件和生态系统等完整的方案。
ADI:每月主推一个解决方案
在模拟技术方面有优势的ADI,以各种高性能模拟和嵌入式产品为核心的解决方案开始他们2012年在中国市场的推广策略。ADI会在每个月都主推一个解决方案,帮助客户更好应用其解决方案进行设计,在今年推出的解决方案中,主要集中在工业及仪表、医疗保健和汽车应用,除了主推的方案外,今年ADI重点宣传的其它解决方案还包括电机控制、视觉辅助驾驶系统、无线运动检测平台、电磁流量计设计等各种应用。
在去年开始ADI力推的实验室电路是一种特殊解决方案,针对现在模拟设计远比数字设计更复杂更艰难的现状,利用ADI在多个模拟产品的优势,由ADI的工程师参与开发并测试一些具有实际应用价值的电路参考设计,经过验证所以非常易于用户进行了解结构、评估性能和在终设计中进行集成,帮助更多用户和工程师快速理解电路结构、直接在设计中吸纳经验,应对日益复杂的模拟和混合信号设计中的挑战。
TriQuint:创新射频解决方案剑指4G
移动通信技术的不断发展,日渐提升的传输性能对半导体器件的性能提出了越来越苛刻的要求,不仅传输速度要更高,功耗要更低,尺寸也要求越来越小,特别是对BOM成本的要求也日渐严格。TriQuint半导体面对更严格的3G/4G智能手机市场竞争要求推出双频带功放双工器(PAD)TRITIUM Duo系列方案,在单一紧凑模块中结合了两个特定频带的功率放大器(PA)和双工器,有效地替代了多达12个分立器件,包含所有CDMA、3G和4G网络所需要的性能,为设计师提供在横跨多个平台上支持多频带、多模式操作的灵活性,并节省了电路板上的空间。
TriQuint中国区总经理熊挺表示,配合不同的发射模块,PAD可以组成完整的四频3G/4G/EDGE无线电,满足不同手机和各种基站的射频需求。新产品低价低占空间的优势,更可将PAD引入功能手机中,使其不再是智能手机的特权。在解决方案方面,熊挺直言,TriQuint可以根据全球不同地区的频带,用一块PCB布局实现不同地区的频带需求组合,方便客户快速设计移植,这也是PAD更适应3G甚至4G设计的根本原因。
飞兆半导体:主攻智能LED驱动解决方案
随着LED照明应用日益普及,设计人员面临一系列的挑战,包括设计复杂性、系统高效率要求、有限的PCB空间,以及管理多个供应商,以满足所有的设计需求。飞兆半导体技术行销部经理钱家法介绍,飞兆半导体致力于推动节约能源和满足严苛的能效法规要求,开发出一系列照明应用创新产品,能够限度地提升性能,同时减少电路板空间需求,降低设计复杂性和系统成本。比如FL7730 and FL7732智能LED驱动器解决方案,实现高能效、高性能、更紧凑、更易于使用、更低系统BOM成本的设计。
通过智能LED驱动解决方案,钱家法展示了更少外围器件的LED驱动方案。针对调光LED,市场需要的是要兼容原有可控硅调光方案,飞兆的智能方案能做到大部分兼容原有的方案,以实现客户快速平移;该方案还支持PWM模拟调光,客户可随意选择。另一方面,飞兆解决方案的优势还包括通过输入电压补偿更好的实现了恒流,而对不调光的产品上,效率可以达到90%以上。而在预测LED照明未来的时候,钱家法表示,降低成本、提高可靠性以及政策推动是三个非常重要的影响因素。
Atmel:借助MCU优势杀入LED驱动方案
Atmel依靠自身在微控制器、通信解决方案、触摸技术解决方案、嵌入式存储器和监测技术、安全加密技术、集成式模拟和电源管理技术等多方面的优势,配合收购之后研发的全新智能功率LED驱动器,可以提供非常完整的智能照明系统解决方案。
爱特梅尔智能电源LED驱动器MSL,其特点包括:拥有专利的SourcePowerTM ? 效率优化器; 优化LED串电源,达到效率;老化和色彩-温度调节;调光? 无限的自由度; EMI降低? 移相操作;全面的故障管理和校正; 适用于未来产品――微控制器接口用于通信; DALI、DMX、PLC、ZigBee、Wi-Fi等。基于具有无线功能MCU开发的无线模块可以实现对LED的无线控制,并拥有无限自由度的调光选择。爱特梅尔公司亚太区营销总监曹介龙信心满满的表示,先进的调光控制和用于LED驱动器的专利技术+顶级MCU供应商拥有强大的8位和32 位产品系列+主要的802.15.4 芯片解决方案供应商=的具有连接能力的LED灯解决方案供应商。
金升阳科技:新一代产品全面提升竞争力
电源是电子设备的能量来源,是电子系统中非常重要甚至为关键的元件,对于高品质的电子产品更需要我们精心地选择一款合适的电源。广州金升阳科技有限公司在今年将实现DC-DC产品领域进行逐步升级换代,依靠全新的DIP&SMD&SIP封装,推出的R2代新品实现性能的全面提升,这一步将在今年全部完成。为了满足客户不同的需求,金升阳公司在保持产品原来性能不变的情况下对原有3-25W模块电源进行了创新的封装多样化拓展,满足客户对不同电源的特殊需求。
金升阳科技销售工程师吴振宇介绍,解决方案成为公司拓展新领域和提升利润一个非常重要的手段。在AC-DC转换,电动汽车和新能源方面将作为业务拓展的重点,并且力推公司针对电力、电动汽车充电、太阳能等不同应用领域的解决方案,公司目前的解决方案基本都是应用自己的核心电源和功率模块,实现了成本和性能的平衡。