处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光传输全面进入100G鼎盛时期 LTE承载方案趋向多样化

光传输全面进入100G鼎盛时期 LTE承载方案趋向多样化
来源:ofweek 时间:2013-09-29
“今年通信展上, 100G 热得有点烫手啊!”工信部电信研究院通信标准研究所传输与接入研究部主任张海懿,发出这样的感慨。在华为、中兴、上海贝尔、烽火科技等公司展台看了他们的传输解决方案,并认真听取了展台技术人员的介绍后,张海懿表示,从本次展会可以得出一个判断,即 光传输 开始全面进入100G鼎盛时期。

张海懿告诉记者,随着“宽带战略”的发布,在接入侧,战略中也提出了明确的路线图和目标,随着接入带宽的逐步加大,对于城域网和骨干网的传输压力也会逐步增加,势必在容量方面对传输网提出更高的要求。容量提升体现在线路传输容量和节点交换容量等多个方面。随着100G设备的规模商用,设备商更多地关注高速系统的优化、降低成本和功耗、提高在线监视能力和更加便于运维管理方面,各类芯片的自研也成为趋势,在展会上也多有展出。在节点交换容量方面,商用的大容量OTN设备的交叉容量已经达到12.8T,下一步将向20T的容量量级迈进。

100G在国内已开始规模商用

一直以来,国内三大运营商对于骨干网的新技术应用都非常关注,从实验室测试研究,到现网试点直至规模商用,抱着严谨审慎的态度,同时也大力推动新技术的研发和产业化。

结合运营商的网络需求,在100Gb/s 设备选型和应用的过程中,基于对需求深入的分析、对技术审慎的评估,不同运营商采取了不同的策略,传输速率则成为首要考虑因素。中国电信和 中国联通 在省际、省内干线网和部分城域网规模部署了40Gb/s WDM系统,并已稳定运行多年。 中国移动 经过去年的100Gb/s测试验证和试点,选择跨越40Gb/s、直接部署100Gb/s的策略。

除了关注传输速率之外,100Gb/s设备是选择传统WDM形态(或OTN终端复用形态),还是结合OTN交叉调度设备形态,不同运营商侧重也有所不同。考虑到目前及未来传输需求、成本及集成度、未来可扩展性等差异,中国电信近期选择100Gb/s设备形态时可能优先考虑WDM形态,同时注重OTN支持和扩展能力;中国联通在选择构建试验网时,WDM和OTN形态并重,优先使用传统WDM的传输功能,但同时配置了OTN交叉功能以备后续扩展;中国移动则根据自身网络发展规划,在招标时明确选择了100Gb/s OTN设备形态。

LTE承载方案趋向多样化

张海懿认为,LTE逐步走向商用和成熟,对于无线回传的解决方案又提出了一些新的要求, PTN 为了适应LTE承载,已经演进具备了三层功能,可以在核心、汇聚和接入三个层面实现移动承载和应用。对于移动承载的解决方案也逐步多样化,PTN、 IP RAN 和 PON 等都在不同场景下发挥作用。

PTN和OTN设备已经规模商用,由于多业务处理能力需要进一步提升,业界也提出了分组增强型OTN设备的概念,这类设备的演进方向存在着一些不同看法,可以从OTN设备演进,也可以从PTN设备演进,业界尚未达成共识,各厂商围绕不同演进方向都开展了研究,并有部分产品已经在展会上展出。围绕分组增强型OTN设备的技术和应用研究,是近两年业界关注的重点之一。

超宽带研究风起云涌

除100G 外,400G 等超宽带设备也在部分公司展台有所露面。对此张海懿表示,100G从今年规模商用之后,超100G的研究在各个设备厂商方面也在紧锣密鼓地进行中,展会上部分厂商展出了400G系统的部分模块和T比特系统传输试验的展板和介绍,标志着设备制造商的高速新技术研发已经全面转向超100G的研究。在技术标准和解决方案尚无定论的情况下提前预研,对于提高竞争力和引领未来技术方向具有非常重要的意义。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次