今天Chipworks和iFixit公布了A7和M7芯片的内部构造以及iPhone 5s其他组件,这让我们能对iPhone 5s的内部有更好的理解。Chipworks通过使用“离子束刻蚀机”将芯片外层去除掉,随后使用透射型电子显微镜对这些芯片进行了分析。结果发现,
苹果
A7处理器使用三星
28纳米
Hi K金属栅栏工艺。
苹果在本月早些时候的媒体发布会上推出了两款全新iPhone,苹果在发布会上提到iPhone 5s搭载的全新A7芯片包含10亿晶体管,而更小的M7运动协处理器则能测量来自加速感应器、陀螺仪和指南针的运动数据,这样使得健身、导航等功能更省电。
Chipworks通过使用“离子束刻蚀机”将芯片外层去除掉,随后使用透射型电子显微镜对这些芯片进行了分析。结果发现,苹果A7处理器使用三星28纳米Hi K金属栅栏工艺。该工艺也被用来生产三星自家的Exynos 5410处理器。三星的旗舰Galaxy系列设备搭载的就是这款处理器。
A7芯片的“栅极间距”,也就是晶体管之间距离为114纳米,要比A6的123纳米小一些。这允许苹果在将A7处理器的体积缩小至77%时保持与A6处理器相同的性能。不过A7处理器的体积与A6相同,这意味着全新28纳米工艺的A7处理器要比A6处理器的性能更好。
对于iPhone 5s中的M7运动协处理器,Chipworks发现这款处理器其实是来自NXP的ARM Cortex-M3微控制器,主频为180MHz。M7运动协处理从Bosch Sensortech BMA220 三轴加速感应器,意法半导体三轴陀螺仪和AKM AK8963 三轴指南针传感器收集运动数据。Chipworks表示,使用A7处理器收集运动数据有点大材小用,正因为这样,全新M7运动协处理器才被开发出来,专门处理各种运动数据。
Chipworks还分析了全新iSight相机,结果发现改善传感器带来的更大像素区域。后,分析还发现iPhone 5s使用了与去年iPhone 5相同的WiFi模块,而全新高通4G LTE调制解调器则运行在双芯片系统上,该系统包含来自三星的组件。