处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI高性能解决方案助推中国新能源市场发展

ADI高性能解决方案助推中国新能源市场发展
来源:21ic 时间:2013-09-26

21ic讯 节能环保的新能源是中国十二五规划产业升级的重点。在利用半导体技术来改善电能传输和分配以及开发新的可再生能源方面,中国蕴藏着巨大商机。中国国家电网预计投资4万亿人民币用于电力基础设施建设。这项投资是世界其他地区的100倍,其目标是在2020年建成覆盖全国的智能电网。这是世界上雄心勃勃的智能电网项目。另外,根据行业内预测,到2020年,中国的电力需求将翻一番。这一增长意味着对各种新产品的需求也将增长,包括智能电表、电站更新换代、太阳能和风力发电厂与传输设备以及超高压输电线路。

新能源的主要市场是新型能源在能源系统暨电力系统中的应用,它存在于电力系统的发、输、配、用四大环节中,这也是智能电网概念中的一个重要部分。新型能源发电包括了太阳能光伏发电与风能发电,这是区别于目前大量使用中的化石原料发电的补充,是可再生的、清洁的能源。这也是新能源技术关心的重点,也是主要市场,亦是现阶段的投资重点。目前,国家大力提倡快速发展风力发电,以及太阳能光伏发电。其中主要涉及的技术包括了大功率风力发电机组的设计与组装技术、发电机控制技术、大功率变流技术、光伏系统的MPPT控制、光伏逆变技术和并网技术等。作为半导体业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,ADI公司参与能源解决方案已有超过十年的历史,从能源计量芯片到全面参与能源及电力系统各个环节的控制系统方案中,在技术方面积累了大量的经验和拥有一系列的高性能的产品,在输配电、继电保护、测控系统、电能计量及能量控制等方面一直保持优势和占据着很高的市场份额。

ADI市场经理张松刚介绍道,ADI公司作为半导体公司在新能源解决方案中一直强调真实世界信号的调理及处理,这包含了先进的测量、通信和处理技术,能帮助客户更快地将构想变成现实,有效应对能源应用快速变化、丰富创新和终端要求不断提高等市场特点。这其中ADI所建立了新的模数转换器(ADC)系统结构,在性能和功能方面取得重大技术突破。从12位、14位、16位到24位广泛的高精度ADC产品以无以伦比的性能满足用户对低功耗、小封装和低成本的要求,为中国新能源市场提供了优异的解决方案。

张松刚 ADI市场经理

在谈到新能源建设中所面临的关键问题时,张松刚表示,问题有很多,其中提高光伏逆变效率、新能源并网接入、低电压穿越、大容量能量存储、特高压输电、需求侧管理及智能计量技术等是业界比较关注的关键点。虽然新能源发电对改善能源结构、提高多种复合能源的利用率起到了关键作用,但风力发电及太阳能发电一旦实现并网运行将会给传统电网带来很大影响。首先,由于新能源发电的原动力不可控,发电输出的电能具有波动性和间歇性,当并网规模达到一定程度是将会改变电网的潮流分布,传统电网的潮流控制将发生重大改变,会直接影响电网的稳定性。其次,由于新能源发电的不确定性,所带来的功率波动性而使得电网电能质量的下降。对于风能发电系统,低电压穿越已成为基本要求,太阳能发电也会有孤岛效应,采用传统的电网保护及测控设备都无法满足要求,需要更新型的电网保护及控制设备。因此,传统电网很难满足新能源发电的并网接入,发展智能电网将是非常迫切的。

ADI一直非常推崇合作共赢,同时我们也一直与很多公司进行着合作。在各种方案中,ADI主要致力于信号的调理与处理,在被动器件、高电压与用到功率器件的场合,ADI更多的是寻求与其他厂家的合作。对于太阳能市场的巨大的需求,ADI更希望在光伏系统的控制、逆变及并网等多方面直接参与到市场的竞争中,充分发挥ADI器件的高稳定性及可靠性,以及不断变化中的系统的精度及成本的要求。

谈到中国市场,张松刚踌躇满志,ADI十分重视与看好中国新能源市场前景,正在积极与第三方合作设计与开发与太阳能相关的解决方案,通过在中国建造的“ADI DSP生态系统”及其为客户提供的软件、工具、参考设计、教育培训等全面支持,这也充分展现了ADI大力开发和推动新能源市场发展的信心与决心。