处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

视频服务器今非昔比 远程远端应用兴起

视频服务器今非昔比 远程远端应用兴起
来源:中国安防展览网 时间:2013-09-25

   从过去的视频服务器(网络视频服务器的定义)反观过来,今日的视频服务器不仅在通道数、本地存储及压缩算法和支持700TVLine高线解析的模拟摄像机接入,实现WD1(PAL制式960×576;NTSC制式960×480)分辨率实时编码,超越传统DVS,并且回放和预览清晰度都已大幅改进,非昔日的视频服务器可以比拟。

视频服务器作用于安防监控

   什么是网络视频监控?网络视频监控是相对模拟监控和数字监控而言的。在模拟监控系统中,图像的传输、交换以及存储均基于模拟信号处理技术。数字监控引入了先进的数字信号处理技术,实现了以DVR为典型代表的数字化存储。而网络监控以数字信号处理为基础,采用网络化的方式实现信号的传输、交换、控制、录像存储以及点播回放,并通过设立强大的中心管理平台(CMS),实现对系统内所有编解码设备及录像存储设备的统一管理与集中控制。对用户而言,仅需登录中心管理平台,即可实现全网监控资源的统一调用、浏览和管理。网络视频监控实现了端到端的网络化,系统架构由IP前端、TCP/IP网络、中心管理平台、网络存储设备、电视墙解码器以及客户端等几个部分组成。

   视频服务器从核心功能上可以分为视频编码器和视频解码器两大类。视频编码器位于网络视频监控系统的前端,而视频解码器则位于用户访问端(或称为后端)。

   视频编码器用于实现前端信号(视频、音频及其它信号)的数字化压缩和网络化,具体功能包括监控点模拟视音频信息和报警信息的接入、编码/压缩、传输以及外围设备(如摄像机、云镜、矩阵等)的控制。上述信息经视频编码器处理后通过IP网络上传至中心管理平台,再由中心管理平台分发至客户端、视频解码器以及录像存储设备。

   视频编码器与网络摄像机的差异在于,视频编码器的视频源来自模拟摄像机,需要与模拟摄像机配合使用,而网络摄像机是一体化的,本身就集成了模拟视频采集功能。从目前的情况来看,尽管网络摄像机正在大量涌现,但因为以下两个原因,视频编码器仍将在网络视频监控系统中占据不可替代的重要位置:一是大量已建的模拟和数字监控系统亟待网络化改造,为了保护现有模拟摄像机的投资,这些改造将产生庞大的视频编码器部署需求;二是目前网络摄像机的选择面还远远没有模拟摄像机大,难以满足不同用户差异化的应用需求,所以很多应用场合必须基于模拟摄像机加视频编码器的模式实现前端的数字化网络化。

   视频解码器则用于在PC客户端的控制下接收平台转发过来的网络视频监控码流,解码输出模拟信号到电视墙、音响等外围设备,通常部署在用户的监控中心。视频解码器与PC客户端的不同在于,视频解码器一般基于硬件解码,通过专门的显示设备显示监控图像,而PC客户端直接通过PC显示屏显示监控图像。由于PC客户端还有更多控制管理功能,且接入灵活、操作方面,所以基于PC客户端进行监控浏览的应用越来越普遍。但由于视频解码器基于硬件,性能稳定、图像质量好,因此对于很多需要集中解码上墙的应用还是有着很普遍的意义。

 视频服务器应用范围扩展

   目前市场上的网络视频服务器产品在应用方面发展的非常迅速,现在已经开始渐渐的替代DVR产品。在网络安防和远程安防中,它的作用就更为明显。进入21世纪以来,我们就进入了信息时代,网络安防的发展对于其应用设备有了更高的要求,视频服务器就是这其中的代表产品之一。

   ◇智能检测

   智能检测和多任务功能将使视频服务器超越仅仅是老技术与新技术之间的桥梁的作用。业内专家预测称,网络视频服务器将成为未来数字监视系统的核心。

   ◇多任务功能

   视频服务器将成为多功能一体设备,提供除了图像捕捉和监视之外的几乎全部需要的功能。虽然一些供应商把视频服务器仅仅看作是一种过渡性的设备,但是,随着监视系统向数字化过渡,市场分析师对这种产品线的提出了美好的增长预测。据市场研究公司Gartner称,全球视频服务器销售一直以每年23%的速度增长。

   ◇远程监控

   在远程监控方面,视频服务器可以在世界的任何一个角落透过INTERNET进行远端监控,免去了复杂的网络配置和布线工作,大大减少了工程成本,在远距离集中监控的环境中起到了不容忽视的作用。虽然视频服务器作为网络时代的代表性产品,也还处在不断发展和改进的过程中,当它的网络优势愈来愈受到业界内人士重视,相信随着网络资源的不断完善,产品也将进一步发挥出它的潜力。

   ◇远端监控

   从产品的应用来看,视频服务器的着眼点在于远端监控,如道路交通、无人值守的变电站、油田生产管理、电信机房监控等领域,这些领域的监控点分散,距离较远布线困难,如果要建立一个全新的系统,则可以直接选用网络摄像机,如果系统已有传统的监控前端,则可以采用视频服务器作为有效的补充;如果监控的范围是在小区域内,无需远端监控,则可以采用DVR会更为实际。

   ◇逐渐代替DVR

   视频服务器已经逐渐的替代DVR产品,而且有部分网络产品的制造商认为,DVR只是一个过渡性产品,假使未来时间内网络环境更为成熟、网络型产品的价格调整下来,在后端电脑上随意安装一套软件就可实现远程监控,这样将代替目前的产品。但也有一些安防业界内人士表示,这三种产品的应用范围各不相同,各自都有自己的生存空间,特别是在安防行业中,资料的安全是首要目标,因此DVR的存储功能仍然相当重要。

   在信息时代,人们对网络应用提出了更高的要求,所以网络视频安防中一定都离不开网络服务器的使用,相信以后网络视频服务器还拥有着更大的发展空间。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次