处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

今年应用下载量将达1020亿次

今年应用下载量将达1020亿次
来源:搜狐IT 时间:2013-09-25
9月20日,移动应用仍然是智能手机和平板电脑生态链发展的主要动力,是用户购买和使用这些设备的一大原因。市场研究公司Gartner当地时间周四发表报告称,今年移动 应用下载 量将由去年的640亿次猛增至1020亿次,2017年这一数字将进一步增长至2690亿次。Gartner报告还包括以下主要内容:
1、移动应用营收将由去年的180亿美元增长至今年的260亿美元,其中包括付费应用和应用内购物。今年,付费应用将只占到应用下载总量的9%,另外91%是免费应用。
2、从今年至2017年,移动应用下载量将持续增长,其中2014年增幅,将增长至近1390亿次。随着全球智能手机和平板电脑市场日趋饱和,用户已经下载了相当数量的应用,因此应用下载量增长速度会放慢。
3、到2017年,Android和iOS应用将占到移动应用下载量的90%。目前,Android和iOS是应用多的两大移动平台,苹果6月份称iOS应用数量超过90万款,Google 7月份称Google Play中应用超过100万款。Android和iOS都有规模庞大和相当活跃的开发者社区,缺乏活跃的开发者社区是Windows Phone和黑莓市场份额不足5%的一个原因。
4、每台iPhone和iPad每月下载的应用数量将由2013年的4.9款减少至2017年的3.9款;同期内,Android手机和平板电脑的应用下载量将由6.2款减少至5.8款。
5、免费应用在应用下载量中的比重将越来越高,去年为90%,今年将增长至91%,2017年将进一步增至95%。苹果App Store应用商店约60%是免费应用,Google Play近80%是免费应用。
6、目前,应用内购物占到应用商店营收的11%,2017年时这一比重将攀升至约50%。(竹子)









热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次