处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Nex-Tech Wireless选择金雅拓的全面LTE解决方案

Nex-Tech Wireless选择金雅拓的全面LTE解决方案
来源:21ic 时间:2013-09-24

金雅拓(Gemalto)已经帮助Nex-Tech  Wireless为其美国用户推出长期演进(LTE)高带宽无线服务。金雅拓的全面解决方案结合了LinqUs™ Advanced OTA平台和UpTeq™  LTE多租户SIM,可确保Nex-Tech Wireless移动用户能够立即享受4G宽带连接的好处,进一步轻松过渡至NFC等未来技术升级。

除了推动更快速的宽带连接外,该解决方案还能够可靠地管理与所有多租户SIM的安全连接。先进的UpTeqTM  LTE多租户SIM在内部整合了金雅拓的独特安全轮询(polling)软件,可支持高成功率的大规模更新活动。金雅拓的解决方案可以针对M2M应用、多媒体、WiFi卸载和NFC等广泛先进服务的未来部署进行扩展。

目前,美国被广泛视为的LTE市场,共有5700万用户1受益于移动宽带。在未来四年中,LTE预计将被近70%的美国人口使用,这就需要一款成熟的无缝解决方案。金雅拓已经在全球各地提供了20个先进的LTE  OTA平台,可确保提供将使Nex-Tech Wireless和美国LTE行业受益的专长和解决方案。

Nex-Tech Wireless财务和运营主管Jon  Lightle说:“使用金雅拓的LTE解决方案使我们能够为客户带来4G覆盖,并且通过LinqUs Advanced  OTA平台可以轻松升级。他们的解决方案被2013年LTE全球峰会授予‘LTE安全产品奖’,并且金雅拓可以专门满足我们的特殊部署需求。”

金雅拓北美公司电信高级副总裁Sébastien  Cano说:“我们的LTE技术已经部署于日本和好几个欧洲国家,让客户可以无缝采用LTE以及能够与NFC和M2M等未来移动技术轻松整合。金雅拓六次获奖的软件和服务解决方案已经为LTE在美国的部署提供了强大基础,并且我们的LTE  OTA平台可以确保Nex-Tech Wireless等运营商能够直接管理实时激活,轻松设计将增加整体客户满意度的更新。”

金雅拓的UpTeq系列高端SIM专为在卡片上安全托管多款增值应用而设计。移动网络运营商和服务提供商能够独立地部署LTE账户激活、非接触式支付或传输应用,他们均作为“租户”管理其应用的个性化和生命周期。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次