处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

凌华工业级移动计算解决方案完美亮相

凌华工业级移动计算解决方案完美亮相
来源:EEWORLD 时间:2013-09-24

2013年9月24日,北京讯

嵌入式计算平台专业厂商—— 凌华 科技于2013年9月24日-28日携的智能型 触控电脑 、 高亮度智能屏 以及工业级移动手持数据终端解决方案亮相2013年c。具备丰富的移动计算经验的凌华科技此次携的工业级移动计算系列新品出席本次盛会,为客户提供绝佳的高灵活性,同时满足各种不同需求与严苛的工作环境,并提供完善的解决方案。欢迎莅临凌华科技展台:北京中国国际展览中心Hall 3, 3110-2。

工业级移动手持数据终端  大幅提升生产效率

在本次展会中,凌华科技展示了工业级移动手持数据终端,配备高性能NFC/RFID及条形码扫描仪与无线传输功能,以满足各种行业应用的需求。除此之外,凌华的移动手持数据终端更具备了强大的计算能力以及优异的耐摔、防水、防尘等三防功能。该数据终端可长时间免充电,大幅提高生产力的同时,还可以节省大量的成本。

智能型触控电脑  高性能与可靠度满足多样化需求

凌华科技在智能型触控电脑应用方面具有丰富的经验。智能型触控电脑采用全平面触控式屏幕,通过严格的IP54防泼水与防尘测试带来绝佳防护,是凌华云端计算解决方案的一环。将其应用于零售业、服务业及医疗看护产业等等作为数据终端或是用户接口,通过有线或无线传输即时存取云端数据。不仅降低了管理与监控的时地限制,也可协助用户大幅缩减生产与营运成本。此款高性能与高可靠度的解决方案满足零售业、医疗看护产业等各行各业的多样化需求。

高亮度智能屏  高度集成设计缩短开发周期

在本次展会中,凌华科技除了将展示移动手持数据终端及智能型触控电脑之外,同时还将展示高亮度智能屏。智能屏采用模块化设计,可以快速实施嵌入式互联网功能,轻松地将用户接口部署到工作站或移动应用中。凌华科技为系统集成商提供了参考设计套件,因此解决方案提供商可以在更短的设计周期内构建解决方案,同时降低设计风险。智能屏已经与计算平台显示模块和互联电缆集成,堪称产品管理与产品拥有的卓越解决方案,不仅减少了设计任务数量,还缩短了开发周期。

更多凌华科技工业级移动计算产品,请登录://www.adlinktech.com/cn/IMPS/index.php

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次