处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

“类扁平化设计”时代到来了

“类扁平化设计”时代到来了
来源:腾讯科技 时间:2013-09-24
   
Gary Terran/文
饱受争议的iOS 7正式版发布数日,但用户对其扁平化的设计风格仍然褒贬不一。
关于苹果的这次大胆的尝试,业界一直对于“拟物化设计”和“扁平化设计”的评论众说纷纭,褒贬不一,有些则比较偏颇;所谓偏颇,也就是片面表达某种风格一定比某种风格更好,以及好在哪里。
我先阐述几个概念,方便大家了解一下苹果为什么这么做?我们为什么这么做!而笔者认为二者并无非阴即阳,非黑即白,非瘦即胖的对立关系,因为设计并无好坏之分,存在即合理。拖离开产品以及用户,那些谁对谁错的判断都是显得毫无底气。况且苹果根本就没有否定并且取消“拟物化设计”,而且之前老乔时代,iOS界面里同样有扁平化的影子。
何为“拟物化设计”?
拟物化设计的概念就不再这里阐述了,简单的理解就是“模拟现实对象”。按照苹果的说法,应用程序的外观看起来与现实生活中的对应物越接近,使用起来就越简单,相应的也有利于改善应用程序的用户体验。
而笔者要说的是,人类早的语言“象形文字”便是拟物化,人类几乎所有的文字一开始都是象形文字,用拟物的方式来描绘现实世界中的东西,学习成本低,易记。老乔对界面设计的一个理想是,任何年龄的人,任何经历的人,都可以在拿到设备后的几分钟内轻松的掌握它的用法。于是Apple通过利用人们的日常经验,做出拟物化的界面,从而降低用户的学习成本以及理解难度。
想像一下,当你应用中的可视化对象和操作按照现实世界中的对象与操作仿造,用户就能快速领会如何使用它。模拟实物的视觉设计和交互体验,让用户完全不用去抽象的理解就可以直观的认知和使用。当你到三里屯的Apple Store里面,你会发现很多的小孩,儿童,老人在操作iPhone、iPad的时候,根本不需要别人去教,自己玩几分钟即可以流畅的使用他们。
苹果之所以形成了如今的界面风格,是因为老乔对低学习成本的极大的重视,因而才会在界面中大量使用隐喻和模仿;而如今的扁平化设计也没有从本质上脱离这个根本的轨道。
何为“扁平化设计”?
扁平化设计(Flat design)完全属于二次元,这个概念核心的地方就是放弃一切装饰效果,诸如阴影,透视,纹理,渐变等等能做出3D效果的元素一概不用。所有的元素的边界都干净利落,没有任何羽化,渐变,或者阴影。
扁平化设计其实是一门古老的UI设计,早在windows 95时代开始,我们在PC上看到的BIOS设置界面就是非常典型的扁平化设计,他当时不美观,但是并不难学,而且扁平化界面很是清晰明了!
“扁平化设计”有着鲜明的视觉效果,整个界面的配色平均会采用到6-8种颜色(这个对于开发团队的挑战极大),页面效果更加绚丽、明亮。它所使用的元素之间有着清晰的层次和布局,这使得用户能直观的了解每个元素的作用以及交互方式。在需要展现强大信息流的界面内,它让用户程度地减少学习使用成本。仅仅凭借用户的直觉就大概能够明白每个对象、按钮的作用。

微软在Win8 metro界面中,使用了完全的扁平化设计;在苹果产品及iOS系统中,看到了部分扁平化设计影子,在Google中,我们也同样看到了准扁平化设计模式。
苹果这一次彻底否定了什么?
笔者抛出“类扁平化设计”概念,就是因为从逻辑上讲,苹果并未抛弃“拟物化设计”,同样也并未完全追求所谓的“扁平化设计”,而是拟物化的扁平化设计这种兼容并包的尝试。苹果这次彻底抛弃了“浮雕化设计”。所以,苹果的这种“类扁平化设计”的逻辑出发点是“ 为触摸优化”。
何为浮雕化设计?
鼠标时代的开始,“富有智慧”的“浮雕化设计”作为新生事物便开始跃跃欲试,记得从Mac OS 6和Windows 3.1开始,PC的界面开始大胆使用浮雕效果。——鼠标的光标点击动作在屏幕上得到确认,设计者使用了“浮雕效果”让按钮能够清晰地展现“选中、按下、弹起“状态,整个鼠标主导下的GUI的风格都是以此为出发点,并且沿用至今。
记得08年底,我刚刚筹划博看文思的那个时候,连我自己都没有相信,移动互联网仅仅用了4、5年的时间几乎把互联网10多年发展的内容全部做了一遍,而且移动智能终端的SoLoMO的特性又开始把互联网做不到的内容和服务又做了一遍。
鼠标的兴起成就了“浮雕化设计”的辉煌。现在,千元智能手机也都已经成为了各家手机厂商喊杀价格战的“红海”,苹果这次大胆的取消了浮雕效果,基本就是触摸操控兴起和鼠标没落的结果,因为摸操控的时代已经开始了。
类扁平化设计时代到来
“类扁平化设计”并未彻底抛弃拟物化的优势,但是,从另一个维度,它在 “扁平化设计”方面进行了大胆的尝试:如取消了浮雕效果。
在触摸的时代,浮雕效果的必要性大大减弱了,它变成了一种偏重装饰性的多余的设计。
“类扁平化设计”成为一种必然的趋势,并不是单纯的因为审美疲劳导致的为了变化而变化:
1、“类扁平化设计”具备非常好的兼容性,而单纯的拟物化设计既繁琐又费时。现在是一个多屏的时代,不同尺寸和分辨率的的智能终端,PC显示器、智能电视、以及所谓的智能手表等等,你会发现,类扁平化设计都能很好的适配到不同的终端上。
2、“类扁平化设计“具备优秀的组织和展现信息的能力。现在是一个信息纷杂的时代,扁平化设计可以把纷繁复杂的内容和功能有效的组织起来,以简单但合理的方式排列,使得终的用户界面变得如此的简单易用。
3、“类扁平化设计”更适合屏幕较小的智能终端,它有更少的按钮和选项,使整个界面干净整洁、条理清晰,让用户减少认知障碍,降低用户的学习成本。
没有任何公司能够把所有的生意都做完,也没有任何的商人能够把全世界所有的钱都能赚完。同样,也没有任何的设计风格能够包打天下。但是笔者认为,泛滥的数据、纷杂交叉的信息流、PC时代网页当在前多屏时代就要凭借 “类扁平化设计”呈现给用户。
“类扁平化设计”才刚刚开始。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次