处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度

TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度
来源:EEWORLD 时间:2013-09-23

“对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。” 德州仪器 传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示。

Baldwin介绍的这款LDC1000,就是TI发布的业界首款电感数字转换器。

电感数字转换器的优势

Baldwin表示,目前市面上常用的传感器或多或少都存在种种弊端,比如开关传感器不善于粉尘污染较大的环境中、压力传感器不适合远距离传感、超声波传感器不能检测很近或者恶劣环境、电容式传感器对于物体的选择性不高、HALL传感器则需要磁体、磁场以及校准问题等等。

而业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约。但传感器自身频率响应低, 不适用于快速动态测量。不过这并不是电感传感器致命的缺点,而是必须经过转换电路,才能输出电量,因此对于大多数工程师来讲,难调的转换电路才是阻碍电感传感器普及的绊脚石。

而TI推出的这款电感数字转换器则无需复杂的转换电路,直接由LDC1000输出可检测的数字信号。

LDC1000的主要性能优势:

• 更高的分辨率:可通过 16 位共振阻抗及 24 位电感值,在位置传感应用中实现亚微米级分辨率;
• 更高的可靠性:提供非接触传感技术避免受油污尘土等非导电污染物的影响,可延长设备使用寿命;
• 更高的灵活性:允许传感器远离电子产品安放,处于 PCB 无法安放的位置;
• 更低的系统成本:采用低成本传感器及传导目标,无需磁体;
• 无限可能性:支持压缩的金属薄片或导电油墨目标,可为创造性创新系统设计带来无限可能;
• 更低的系统功耗:标准工作时功耗不足 8.5mW,待机模式下功耗不足 1.25mW。




“电感数字转换器,对现在的运行位置和动作传感是一种新的方式,它能够提供更好的性能,有更高的可靠性,更高的灵活性,成本很低,功耗也很低。”Baldwin说道。

具体的应用包括检测所有磁性物体的速度、位置、齿轮的位置、转速、角度等等。目标应用包括工业、汽车、消费类、医疗、计算与移动设备、通信领域。具体应用范围从简单的按钮、旋钮及开关到高分辨率心率监视器、涡轮流量计以及高速电机/齿轮控制器,无所不包。

Baldwin举例道,如果将电感数字转换器放在冰箱门检测中,除了冰箱门开关状态检测之外,关门有多密封等等都可以检测出来。

实际上,Baldwin也透露,很多检测应用是他们从未想到的,“比如有人把手指缠上线圈,以检测自己的脉搏。”

TI 硅谷模拟产品部高级副总裁 Dave Heacock 指出:“LDC 技术可帮助工程师采用现已提供的低成本 PCB 线迹或金属弹簧创建传感器。LDC 可针对任何金属或包括人体在内的任何导体实现高分辨率传感。LDC 可为系统设计人员提供一款全新平台,帮助他们针对高难度系统问题开发突破性解决方案。我们非常期待看到各种新产品的推出。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次