处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛普拉斯业界的可编程USB 3.0控制器系列增添三款全新解决方案

赛普拉斯业界的可编程USB 3.0控制器系列增添三款全新解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-09-22

赛普拉斯 半导体公司日前宣布,推出三款新的USB 3.0解决方案,适用于符合5-Gbps SuperSpeed USB 3.0标准的新应用。这三款新产品属于赛普拉斯市场的可编程USB 3.0控制器系列,包括 EZ-USB ® CX3摄像机控制器、EZ-USB FX3S™存储控制器和业界小的 USB3.0 解决方案—EZ-USB FX3™ CSP。赛普拉斯将在英特尔开发者大会(IDF)上展示这三款产品,地址是Moscone中心西区380号展台。

赛普拉斯USB 3.0事业部高级总监Mark Fu说:“EZ-USB FX3 USB 3.0外设控制器自2011年推出以来,大大推进了SuperSpeed USB在高分辨率视频领域的应用,例如机器视觉、文件扫描、3D手势、监控摄像、高清视频捕获,以及多种工业摄像机。随着CX3、FX3S和 FX3 CSP三款新品加入到EZ-USB系列中,赛普拉斯为开发者们提供了更多的SuperSpeed USB解决方案,使之能够紧跟市场趋势,顺利实现从USB 2.0到USB 3.0的过渡。”

触发SuperSpeed USB的全新应用

EZ-USB CX3是一款USB 3.0可编程摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。CX3支持MIPI CSI-2的1.01版本,多可以有4个数据通道,每个通道的速度为1 Gbps,总带宽为4 Gbps。CX3理想适用于高分辨率、高速图像捕获应用,并且能够以30 fps的帧频传输1080p或者60pfs的帧频传输720p的无压缩视频。

CX3支持多种图像格式,包括RAW8/10/12/14, YUV422 (CCIR/ITU 8/10-bit),以及 RGB888/666/565。CX3基于已广为市场接受的FX3平台,采用ARM9 CPU和512KB SRAM,提供200 MIPS的计算能力,以实现片上图像数据处理。CX3 支持多种外设接口,如I2C、SPI和 UART,可通过编程实现转动、俯仰、变焦以及其他相机控制功能。

EZ-USB FX3S是一款USB 3.0存储控制器,支持两个安全数据(SD)或嵌入式多媒体卡(eMMC)接口。CX3基于赛普拉斯独有的西桥(West Bridge®)架构,可同时连接存储媒体、应用处理器和USB 3.0,允许无限制的三方数据流,以便实现化的数据传输率。

FX3S可实现对独立冗余磁盘阵 列(RAID)的片上支持,提供RAID0或RAID1配置,可通过编程支持几乎所有操作系统中特定供应商的标准海量存储类(MSC)驱动器。配有16-bit可编程通用编程接口(GPIF™ II)的FX3S可与几乎任何应用处理器对接,并可将它配置为处理器的启动盘。FX3S的尺寸为10 mm x 10 mm,是业界小的片上RAID解决方案,理想适用于服务器虚拟化和嵌入式存储应用。

EZ-USB FX3 CSP是晶圆级芯片封装(WLCSP)的业界的FX3 USB3.0外设控制器。FX3 CSP的尺寸仅为4.7 mm x 5.1 mm,比球栅阵列封装的FX3控制器尺寸(10 mm x 10 mm)减小了75%。在工业和消费类相机设计中,对小尺寸和严苛的模组小化要求使得FX3 CSP极具竞争力。FX3解决方案是业界首个,也是的可编程USB3.0外设控制器。FX3拥有32-bit可编程GPIF II接口,能与任意处理器、FPGA、ASIC或图像传感器对接,实现USB3.0器件的功能。拥有256个状态的可编程GPIF II可以提供400MB/s带宽,能适应USB 3.0应用对于数据吞吐量的严格要求。片上ARM9 CPU内核及512KB RAM能够实现200 MIPS的计算能力,可用于需要进行本地数据处理的应用。

EZ-USB FX3控制器配有高度可编程的开发工具(DVK)和配套软件工具GPIF II Designer,可用于任何USB 3.0新项目。FX3 DVK包括所有必要的硬件、软件开发包(SDK)和文档,开发者能据此开始软硬件集成设计。采用DVK,设计者还可以充分利用FX3的32个可编程USB端点,丰富的API和其他内置接口,例如GPIO、SPI、I2C和I2S,用于系统级的监测和控制。GPIF II Designer设计软件拥有直观的图形用户界面(GUI),能引导用户通过简单的逻辑性步骤,对FX3的GPIF II进行32、16或8位配置,以满足独特的系统要求。一旦配置完成,GPIF II即可简便、无胶连地连接到常用的系统接口,例如FIFO、SRAM、ADMUX或任何供应商定义的接口。FX3的灵活性和可编程性使之成为为任意系统添加USB 3.0连接性的理想选择。

供货情况

CX3控制器现已开始向客户提供样片。FX3S和FX3CSP控制器现已全面量产。所有三款产品均以通过USB-IF的认证,可使用USB 3.0 logo。欲了解更多关于EZ-USB SuperSpeed USB解决方案的情况,请通过电子邮件usb3@cypress.com与赛普拉斯取得联系。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次