处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI iCoupler数字隔离解决方案出货量破10亿

ADI iCoupler数字隔离解决方案出货量破10亿
来源:EEWORLD 时间:2013-09-22

ADI 公司(NASDAQ:ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,今天宣布基于其专有 iCoupler ® 数字隔离 器技术的隔离解决方案出货量突破10亿通道大关。这一成就的取得离不开公司十余年来在全球电流安全隔离领域保持的优势,公司解决方案服务于多种应用领域的客户,包括工业控制系统和电机驱动、太阳能系统、混合型电动汽车、医疗器械、等离子电视等。观看视频,了解ADI 数字隔离器 技术://www.analog.com/zh/pr09202/icouplervideo。

ADI公司产品与技术部副总裁Dick Meaney表示:“ADI创造出了业界为广泛、性能的数字隔离器产品组合,这是我们隔离技术品质、稳健性和安全性的证明。我们发挥在数据转换器、电能计量和接口收发器等领域的业界优势,应对市场对更高隔离性能日益增长的需求。随着我们踏上通往20亿通道里程碑的征程,我们将继续扩大产品组合,集成ADI其他技术领域的各种功能。”


业界需要将更多功能集成到体积更小的封装之中,以提高能效、加大数据吞吐量,面对这种需求,ADI在10多年前发明了iCoupler技术,消除了光耦合器隔离技术的天生缺陷,同时达到了严苛的安全标准。光耦合器限制了接口数据速率,要消耗大量电能,难以与多向通道和其他功能整合,导致解决方案尺寸过大。ADI的iCoupler技术采用速度快、成本效益高的芯片级变压器,可以轻松与其他特性相整合。

如今,对于那些追求高速度、低功耗、空间效率高的解决方案,同时不影响认证安全隔离性能的工程师们来说,ADI的iCoupler数字隔离器已经成为行业标准。ADI的iCoupler数字隔离器组合包括搭载隔离式电源、USB、RS-485、RS-232、CAN、I²C®、栅极驱动器、误差放大器、模数转换器和电表接口等的产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次