处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iOS 7今天发布 苹果为老设备推荐兼容应用

iOS 7今天发布 苹果为老设备推荐兼容应用
来源:新浪科技 时间:2013-09-22
北京时间9月17日晚间消息, 苹果 (455.32, 5.20, 1.16%)公司(以下简称“苹果”)周三将正式发布新一代移动平台iOS 7,为解决旧设备的兼容性问题,苹果周二推出一项兼容性推荐服务。

iOS 7在界面和交互上有较大变化,与之前的版本更新相比,这一次为开发者更新当前应用带来了更大难度。而且,更新后的新应用很难再支持旧版本iOS平台。

为此,苹果周二针对基于旧平台的自家产品推出了兼容性推荐服务。例如,如果是旧版iPhone或iPod Touch用户,在进入iTunes商店下载应用时,苹果会将用户重新定向到与用户设备系统相兼容的版本应用。

iOS7 将于9月18日向大部分用户推送更新信息,在2010年购买iPhone 4和2011年购买iPad 2的用户,以及之后购买苹果公司相关产品的用户,将可以免费升级至iOS 7,而iPhone 3GS或代iPad将无法获取更新。

有调查结果显示,95%的开发者正在更新其应用以支持iOS 7,94%的iOS 6用户计划迅速升级到iOS 7。(李明)











热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次