未来的智能手机将会拥有
四核
处理器吗?恐怕还不会那么快。因为
苹果
在其新机iPhone 5S上的64位A7处理器依旧是双核芯片。
据芯片评测网站Anandtech的一份报告称,苹果在其刚刚发布的新iPhone中所使用的64位A7处理器并非四核芯片,依旧为双核芯片。而在Android世界里,四核似乎成为了一个趋势。而苹果选择双核处理器,是在逆势而为吗?
而该网站主管阿南德(Anand)在一次简短的电话采访中回应称,这一操作系统的核心计数工具、以及系统返回的逻辑处理器个数,都只有2个。
不过该主管还表示,有更多的方法能够实现性能的突破,单单说“四核则有点过于强迫”,对于一部手机而言,“这肯定不是达到理想性能的方法”。
阿南德还表示,“当前的趋势超出了苹果的空间,苹果推出的非四核旗舰机会很难卖得动。”
基于能找到基准测试,测试后发现,iPhone 5S及其新款A7处理器的性能似乎至少比iPhone 5所用A6芯片快两倍。
阿南德称,双核A7是目前测试过的、在Sun Spyder中快的系统级芯片,甚至超过了高通的Snapdragon 800和ARM的Cortex A15。
在此前对摩托罗拉Moto X进行的评测中也发现,使用更快的双核处理器要比用效能低的四核处理器更好些。但是Nvidia迫使人们转移至4核处理器的步伐超出了人们的预期。
而且要记住,A7是首款基于ARM 64位架构设计的智能手机芯片。但是苹果对这一64位芯片进行了优化,这将有助于新设备在游戏和其他应用方面的性能得到提升。但同时苹果还有其他方法使其跑的更快,比如改进其图形引擎。
AnandTech认为,苹果的A7是款集成了(Imagination Technology的)PowerVR 6系列GPU或图形处理单元的移动设备芯片。
苹果对此报道未予置评。